ZHCAD62 September   2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1优化的 ePWM 配置
    1. 1.1 逐周期 (CBC) 保护
    2. 1.2 反向电流控制
    3. 1.3 建议的 ePWM 配置
  5. 2如何更好地使用适用于图腾柱 PFC 的 CMPSS
  6. 3如何控制低频 MOSFET
  7. 4如何实施可靠的过零检测
  8. 5如何实施两相交错控制
  9. 6参考资料

如何实施可靠的过零检测

如何降低图腾柱 PFC 交流过零点处的电流尖峰 中所述,重要的是在过零期间为 Q1~Q4 实施软启动方案,以便降低电流尖峰并改善 THD。在此之前,准确和可靠的交流电压过零检测非常重要。在以下参考设计中:设计指南:TIDM-2008/TIDM-1007 - 使用 C2000™ MCU 的双向交错式 CCM 图腾柱无桥 PFC 参考设计设计指南:TIDA-010203 - 采用 C2000 和 GaN 的 4kW 单相图腾柱 PFC 参考设计,使用软件锁相环 (SPLL) 通过电压相位信息来检测过零点。作为一种低通滤波器,SPLL 是一种很好的方法,可以避免因检测电压噪声或尖峰导致的误差。但是,如果实际应用需要支持交流频率的阶跃变化,则由于计算延迟,SPLL 无法提供预期的性能。因此,仍然有必要了解如何使用 ADC 通过纯电压检测电路来实现准确的过零检测。

GUID-20230825-SS0I-RN7K-X6RM-DMH362WTZX67-low.svg图 4-1 CMPSS 用于 Vac 检测

图 4-1 所示,建议启用 CMPSSx 来处理 Vac 检测信号,将 DAC 阈值设置为接近 0。在 CMPSS 的帮助下,一旦交流极性发生变化,就可以在没有任何软件延迟的情况下关闭所有由 ePWM 模块控制的开关。在正常运行期间,当软启动方案开始实施时,它可以在过零点前自然地提供死区时间,如如何降低图腾柱 PFC 交流过零点处的电流尖峰 中所述。

在实际应用中,还添加了整流二极管来绕过浪涌电流。浪涌测试期间的最关键问题是,例如在正周期期间,当反向浪涌能量迫使交流电压极性在短时间内从正变为负时,交流电源会短路,这是因为 Q4 就像在正周期一样保持导通状态,如图 4-2 所示。因此,在启用 CMPSSx 来进行 Vac 检测的情况下,它会关闭 Q4,避免在 55ns 内出现短路情况,从而更大限度地降低功率级损坏的风险。在正常条件下,在过零点期间,当交流电压超过阈值电压时,关闭开关也是出乎意料的行为,不符合预期。此外,当使用非正弦交流电压输入进行测试时,甚至是使用方波交流输入也非常有用。

GUID-20230825-SS0I-6GLQ-Z3FB-CG3Q645JDQH9-low.svg图 4-2 浪涌测试期间的短路问题