ZHCAD62 September 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
如节 1 所述,对于图腾柱 PFC,需要检测反向电流和过流事件,因此可以使用 CMPSS,从而省去外部比较器电路。为了尽可能减少所用的 CMPSS 数量,图 2-1 中的图显示了如何为单相图腾柱 PFC 使用一个 CMPSS。电感器电流会路由至高侧比较器 CMPSS1_H 和低侧比较器 CMPSS1_L,CMPSS1_H 用于过流检测,CMPSS_L 用于反向电流检测。
至于正周期和负周期的过流保护,需要在过零点处使用不同的阈值来更改 DAC 值。此外,要选择其中一个 DCxEVT1/2 事件作为 T1 源,应为 CMPSS1_H 输出定义特定的高电平或低电平有效。在正周期内,发生过流事件时,CMPSS1_H 的输出为高电平有效,而在负周期内,CMPSS1_H 的输出为低电平有效。为了解决这个问题,可以在负周期内使用 COMPCTL[COMPHINV] 寄存器反转 CMPSS1_H 输出,以便为保护方案保持相同的高电平有效逻辑,而不管 VAC 极性如何。
至于反向电流检测,请注意,反向电流始终与 VAC 波形的极性相反,即正周期时为负电流尖峰,负周期时为正电流尖峰。因此,与 CMPSS1_H 配置类似,在 CMPSS1_L 的负周期中也需要更改 DAC 值并反转输出极性。
对于图腾柱 PFC,在过零点期间,当所有 PWM 信号关闭时存在死区时间,因此这是安全的,我们还建议在此期间更改 CMPSS 的 DAC 值和输出极性。根据器件特定的数据表,CMPSS DAC 稳定时间在 1µs 以内,这足够快,可以应对任何变化。