ZHCACW6 july 2023 OPA2197-Q1 , OPA392
为了在保持闭环稳定性的同时减少误差,必须确定最佳 RISO 电阻。最佳隔离电阻是在驱动容性负载时产生可接受的瞬态响应的最小串联电阻。虽然 45° 的相位裕度通常被认为是稳定的,但这对于需要较低过冲的应用来说可能还不够。在某些情况下,60° 的相位裕度通常被视为最佳阻尼。如果电压误差是主要问题,可以将相位裕度设定为 45°,因为这样允许使用最小的隔离电阻。
接近频率 (fcl) 是 AOL 和 1/β 曲线相交的频率。选择一个可将 fz1 恰好置于接近频率的 RISO 电阻,目标相位裕度在 50° 至 60° 之间,是电压误差和瞬态性能之间的良好权衡。在这种情况下,最佳 RISO 会产生 fz1,可使:
对于缓冲器配置中的典型放大器,接近频率就是运算放大器的增益带宽 (fgbw)。但是,在加载的 AOL 曲线中,fp2 导致 AOL 每十倍频程额外降低 20dB,接近频率始终小于增益带宽。必须确定准确的接近频率,才能准确地选择最佳 fz1 频率。
图 5-2 绘制了放大器的负载 AOL 曲线与频率 fp2 和 fgbw 的关系。从几何角度观察该波特图,可以发现两个具有已知斜率和顶点的三角形,它们在 fcl 处相交。假设二阶系统具有 -20dB/十倍频程和 -40dB/十倍频程的一致斜率,fcl 始终位于对数轴上 fp2 和 fgbw 之间的中点。在已知负载电容和从数据表提取的 RO 和 fgbw 的值的情况下,可以使用以下公式来求解 fcl。
将 fz1 设置为等于 fcl,并考虑由于 RISO 而在 fp2 中产生的相移,即可推导出方程式 10。
简化后得到以下标准形式的 RISO 二次公式。
使用此二次公式求解 RISO,假设 RISO 必须是用于确定节 3中最佳 RISO 的公式中的正结果。
其中,
对于驱动较大容性负载的放大器,方程式 13 可用于快速得出实现 50° 至 60° 相位裕度所需的隔离电阻。必须使用 TINA-TI 等 Spice 仿真工具来验证生成的相位裕度,因为此相位裕度可能会根据初始相位裕度和其他电路条件而发生显著变化。TI 精密实验室在线培训视频介绍了如何在各种条件下对放大器电路进行稳定性分析。
方程式 13 是针对缓冲器配置中的放大器而推导出的,但是该公式也可以通过调整频率项以考虑增益带宽来用于增益级,如方程式 14 中所示。
其中 AV 等于放大器级的同相增益,单位为 V/V。
增益配置中的反馈网络可以在放大器的 1/Beta 和加载的 AOL 曲线中产生额外的极点和零点,从而导致不稳定。在这些情况下,需要进一步分析,并且可以实施额外的稳定技术,例如反馈补偿。始终使用 SPICE 仿真工具(例如 TINA-TI)来验证电路是否稳定且运行正常。