ZHCACF6A february 2021 – march 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
为了实现电荷共享输入设计,Cs 将变得非常大。然而,必须小心,因为较大的 Cs 在典型的高速 ADC 驱动电路中是有害的。通过查看下面用于计算近似时间常数和建立时间的公式,可以理解为何需要在高速 ADC 驱动电路中保持较小的 Rs 和 Cs。
可以使用 RC 建立模型来确定所需建立时间的近似值。模型的时间常数由以下公式给出:
所需的时间常数数量可通过以下公式得出:
因此,总 S+H 时间应设置为大约:
其中以下参数由器件数据手册中的 ADC 输入模型提供:
以下参数取决于应用设计:
从上面的公式可以明显看出,增加 Rs 只会使建立时间变长,因为 Rs 存在于 τ 的两个项,对 k 没有影响。另一方面,增加 CS 将会使 τ 增大,但同时会使 k 减小,因为这会增大 k 的第二个项中的 Cs 与 CH 之比。但是,增加 Cs 将导致建立时间变长,如表 2-2 中的示例所示。这是因为时间常数 τ 以线性方式增加,而所需的时间常数 k 以对数方式减小。因此,高速 ADC 驱动电路设计通常保持较小的 Cs 值(通常为 CH 的 20 倍),因为增加 Cs 会导致额外的建立时间。
参数 | 示例 1 | 示例 2 | 示例 3 |
---|---|---|---|
CS | 220pF | 1nF | 2.2nF |
CH | 12.5pF | 12.5pF | 12.5pF |
Cp | 10pF | 10pF | 10pF |
Rs |
50 |
50 |
50 |
RON | 425Ω | 425Ω | 425Ω |
n | 12 位 | 12 位 | 12 位 |
建立误差 |
0.5LSB |
0.5LSB | 0.5LSB |
τ | 17.4ns | 56.4ns | 116.4ns |
k | 6.1 | 4.6 | 3.8 |
建立时间 | 106.1ns | 259.4ns | 442.3ns |