ZHCACF6A february 2021 – march 2023 TMS320F2800132 , TMS320F2800133 , TMS320F2800135 , TMS320F2800137 , TMS320F2800152-Q1 , TMS320F2800153-Q1 , TMS320F2800154-Q1 , TMS320F2800155 , TMS320F2800155-Q1 , TMS320F2800156-Q1 , TMS320F2800157 , TMS320F2800157-Q1 , TMS320F280021 , TMS320F280021-Q1 , TMS320F280023 , TMS320F280023-Q1 , TMS320F280023C , TMS320F280025 , TMS320F280025-Q1 , TMS320F280025C , TMS320F280025C-Q1 , TMS320F280033 , TMS320F280034 , TMS320F280034-Q1 , TMS320F280036-Q1 , TMS320F280036C-Q1 , TMS320F280037 , TMS320F280037-Q1 , TMS320F280037C , TMS320F280037C-Q1 , TMS320F280038-Q1 , TMS320F280038C-Q1 , TMS320F280039 , TMS320F280039-Q1 , TMS320F280039C , TMS320F280039C-Q1 , TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1 , TMS320F28075 , TMS320F28075-Q1 , TMS320F28076 , TMS320F28374D , TMS320F28374S , TMS320F28375D , TMS320F28375S , TMS320F28375S-Q1 , TMS320F28376D , TMS320F28376S , TMS320F28377D , TMS320F28377D-EP , TMS320F28377D-Q1 , TMS320F28377S , TMS320F28377S-Q1 , TMS320F28378D , TMS320F28378S , TMS320F28379D , TMS320F28379D-Q1 , TMS320F28379S , TMS320F28384D , TMS320F28384D-Q1 , TMS320F28384S , TMS320F28384S-Q1 , TMS320F28386D , TMS320F28386D-Q1 , TMS320F28386S , TMS320F28386S-Q1 , TMS320F28388D , TMS320F28388S , TMS320F28P650DH , TMS320F28P650DK , TMS320F28P650SH , TMS320F28P650SK , TMS320F28P659DH-Q1 , TMS320F28P659DK-Q1 , TMS320F28P659SH-Q1
在驱动 ADC 输入时,实现良好的建立性能至关重要。如果未能在 ADC 驱动电路中实现必要的建立性能,则会导致 ADC 转换结果中出现失真和存储器串扰。有关尽可能减小与 ADC 输入建立相关的误差重要性的深入讨论,请参阅AppendixA。用于驱动 ADC 通道的信号调节电路在要求和实现方面可能有很大差异,具体取决于特定通道的应用要求以及 ADC 输入和采样特性。
当在高速 ADC 中以接近最大采样率对高带宽信号进行采样时,需要使用性能非常高的驱动电路。该电路通常由一个高速、低噪声运算放大器级构成,该运算放大器级具有为实现最小建立时间而优化的无源器件值(低电阻器和电容器值)。这些高性能驱动级电路适用于驱动大多数输入信号,但需要高带宽运算放大器,这会增加元件成本并且可能占用大量印刷电路板面积。此外,如果需要显著的低通滤波效果(很多时候希望限制转换结果中的噪声),则可能需要基于有源运算放大器的额外滤波器级,这会增加成本和面积。
在某些情况下,通过使用放置在 ADC 输入端的大型“电荷共享”电容器,可以将具有足够低采样率的信号直接连接到 ADC 输入通道。该方法具有简单、成本低的优点并可实现低通滤波,有时还可以减小与 ADC 采集相关的采样延迟。特别是,实时控制应用往往使用 ADC 在突发转换中扫描多个多路复用通道。这些周期性突发使每个通道上的采样率远低于 ADC 的最大采样率,这有时可以实现电荷共享输入设计的必要条件。
本应用报告解释了电荷共享输入用于实现快速建立的机制,并将提供设计电荷共享 ADC 驱动电路的方法。此外,还将提供仿真方法来验证电路建立行为是否正常。