ZHCABU1A April 2020 – October 2022 BQ25970
如前所述,BQ25970 器件行为类似于 2:1 转换器,因此可以使用本节所示的等效变压器模型来表示。
使用相同理论,Equation13 是Equation11 和Equation12 的重新表达。
在Equation13 中,ΔVX 表示电源布线上的压降。
R 从输出转换为输入:
假设 BQ25970 的输出电源布线电阻为 RPower Trace_BQ25970_OUT,如图 3-4 所示。
它也可以表示为如Equation14 所示。
Equation15 是转换为 BQ25970 器件输入电阻的示例。
R 从输入转换为输出:
同样,假设 BQ2597 器件的输入电源布线电阻为 RPower Trace_BQ25970_IN,如图 3-4 所示。
它也可以表示为如Equation16 所示。
Equation17 是转换为 BQ25970 器件输出电阻的示例。
设计人员可以使用Equation15 或Equation18 轻松评估不同电源布线中的功率耗散,从而提高热性能。此外,BQ25970 器件还支持并联配置,可获得更高的充电电流,例如 10A 或更高电流。此方法可帮助设计人员优化电源布线的 PCB 布局,并在两个 BQ25970 器件之间获得几乎相同的充电电流,从而获得出色的热性能。