ZHCAAR7B May 2020 – September 2021 66AK2H06 , 66AK2H12 , 66AK2H14 , ADS8588H , AMC3301 , ISO224 , ISO7740 , ISO7741 , ISO7742 , LMZ30604 , SN65LVDS047 , SN65LVDS048A , UCC12040 , UCC12050
要采用直流,就需要转换步骤。要将高压交流电转换为直流电,有两项技术可供使用,分别是传统的线路整流转换器(LCC)和电压源转换器(VSC)。LCC 常称为 HVDC Classic,而 VSC 具有多个名称,例如 HVDC Light(ABB)、HVDC Plus(Siemens)、HVDC MaxSine(Alstom)和柔性 HVDC(中国)。
LCC 转换器技术基于名为晶闸管的半导体开关。晶闸管需要导通或触发才能传导电流。这类开关可以承受任何极性的交流电压,但电流只能沿一个方向流动,并可通过调节晶闸管的导通时间来加以限制。该晶闸管导通的时间(即正弦波中的角度)称为触发角或阀触发延迟角,用于控制 HVDC 站之间的电流流动。
电压源转换器技术基于绝缘栅双极晶体管(IGBT)。IGBT 可以通过导通或关闭来进行控制。在 VSC 技术中,直流电可以双向流动。这是相较于 LCC 技术的一项优势。在 LCC 技术中,电流只能沿一个方向流动。考虑到 VSC 中直流电流的双向流动能力,因此无需更改转换器的直流电压极性来改变转换器之间的电流方向。与 LCC 技术相比,使用 VSC 技术时可以连接到具有低短路电平的弱电网。
在基于 VSC 的 HVDC 中,功率可以通过更改转换器交流电压相对于滤波器总线电压的相位角度来加以控制,而无功功率可以通过更改转换器交流电压的基波分量相对于滤波器总线电压的幅度来加以控制。通过控制转换器电压的这两个方面,可以在全部四个象限内运行。