ZHCAAI6C June 2018 – January 2023 AWR1243 , AWR1443 , AWR1642 , AWR1843 , AWR1843AOP , AWR2243 , AWR6843 , AWR6843AOP , IWR1843 , IWR6443 , IWR6843 , IWR6843AOP
执行 TX 功率校准以确保器件恰好在给定配置文件的指定发射功率下进行发射。
TX 功率校准可以在开环功率控制(OLPC)或闭环功率控制(CLPC)模式下完成。在 OLPC 模式下,TX 级代码基于粗略测量设置,并为每个温度范围生成一个 LUT。最后级代码从 LUT 中挑选,并根据校准时的温度应用于器件。
在 CLPC 模式下,TX 级代码是从粗略 LUT 中挑选出来的,就像在 OLPC 步骤中一样。然后,使用峰值检测器测量实际 TX 功率,并改进 TX 级代码,以实现所需的 TX 功率精度。在许多情况下,CLPC 模式可以更好地控制 TX 输出功率,因为增益是基于再次执行回路测量而更新的。这也导致了有意在 PA 上进行传输和延长校准时间。有关校准时间,请参阅接口控制文档。
可以使用 API 从器件读回用于 TX 功率校准的 LUT。也可以将 LUT 替换为用户编程的 LUT(例如,使用之前从器件读回的 LUT)。GUID-8CC12F49-B1D5-43D1-B64D-6B0EC0959EA6.html#GUID-8CC12F49-B1D5-43D1-B64D-6B0EC0959EA6中包含了用于读取和写入 TX 功率校准 LUT 的 API。
在 CLPC 模式下,在运行时间校准事件后,用于 TX 功率校准的 LUT可由器件更新。如果需要,可以从器件读回更新后的 LUT。
启动时对所有已启用的 TX 执行TX功率校准,且可以在运行时再次执行。在运行时重新校准时,TX 功率校准是按配置文件、按 TX 完成的。
默认情况下,在启动时间 TX 功率校准期间启用单个 TX。在 AWR294x 中,用户可以选择同时开启多个 TX,以补偿因多个 TX 开启而可能在 PCB 上出现的额外电源压降。可以使用“AWR_RF_INIT_CALIBRATION_CONF_SB API”API 选择它。类似地,对于 CLPC 运行时校准,可以使用“AWR_PROFILE_CONF_SB API”API 将多个 TX 配置为开启。