ZHCSDM5G March 2012 – December 2014 LMK00105
PRODUCTION DATA.
差分信号的差分电压存在两种不同的定义,这会导致读者在阅读数据表或与其他工程师交流时产生混淆。 本部分将介绍差分信号的测量和说明,以便读者在使用时能够理解并区分这两种不同的定义。
差分信号的第一种定义是反相和同相信号之间电势差的绝对值。 这种测量的符号通常为 VID 或 VOD,具体取决于说明对象是输入电压还是输出电压。
差分信号的第二种定义测量的是同相信号相对于反相信号的电势。 这种测量的符号为 VSS,该参数通过计算得出。 在集成电路 (IC) 中,该信号相对于接地是不存在的,它仅相对于其差分对存在。 VSS 值既可以借助浮动基准电压直接通过示波器测得,也可以通过将第一部分所述的 VOD 值乘以 2 计算得出。
Figure 24 并排显示了针对输入的两种不同定义,而 Figure 25 并排显示了针对输出的两种不同定义。 VID 和 VOD 定义中给出了 VIH 和 VIL 两个直流电平,同相信号和反相信号均在这两种电平之间切换(相对于接地)。 在 VSS 输入和输出定义中,如果将反相信号视为基准电势,则此时同相信号的电势将超出以接地为基准时的同相电势范围。 因此,可以测量差分信号的峰峰值电压。
VID 和 VOD 通常定义为电压 (V),VSS 通常定义为电压峰峰值 (VPP)。
All other trademarks are the property of their respective owners.
这些装置包含有限的内置 ESD 保护。 存储或装卸时,应将导线一起截短或将装置放置于导电泡棉中,以防止 MOS 门极遭受静电损伤。