ZHCSU48 December 2023 BQ76972
PRODUCTION DATA
BQ76972 器件包含三种安全模式:SEALED、UNSEALED 和 FULLACCESS,它们可用于限制查看或更改设置的功能。
可以在该器件运行时通过支持的命令和子命令修改该器件中的选定设置,但要修改所有设置,该器件必须进入 CONFIG_UPDATE 模式(请参阅节 7.9.6),这可以在更新设置时停止器件操作。更新完成后,系统会使用新设置重新启动器件操作。CONFIG_UPDATE 模式仅在 FULLACCESS 模式下可用。
BQ76972 器件实现了一种用于在 SEALED、UNSEALED 和 FULLACCESS 模式之间转换的密钥访问方案。每次转换都需要通过子命令将一组唯一的密钥发送到该器件。有关更多详细信息,请参阅 BQ76972 技术参考手册。
该器件提供可用于优化系统稳健性的附加检查,包括计算集成指令 ROM 和数据 ROM 的数字签名的子命令。对于特定的产品,这些签名绝不应更改。如果发生了更改,则会指示错误,要么是 ROM 已损坏,要么是 ROM 的回读或签名计算出现错误。附加子命令计算静态配置数据(不包括校准值)的数字签名,并将其与存储的值进行比较,如果结果不匹配,则返回一个标志。