电量监测参数计算器
GAUGEPARCAL
此产品已上市,且可供购买。 可提供某些产品的较新替代品。
特性
步骤 1.下载适用于您的电池组的说明书,然后根据说明收集数据。 此操作将产生一个打包的 zip 文件。 适用于补偿放电终点电压 (CEDV) |
步骤 2.上传 zip 文件。 |
步骤 3.监测参数计算报告将通过电子邮件发送给您。 查看示例报告。 |
监测参数计算器 (GPC) 是一种数学计算和仿真工具,可帮助电池设计人员获取针对特定电池信息的匹配补偿放电终点电压 (CEDV) 系数。利用该工具,用户可以提高过热电量监测计 IC 的准确度。
电池组必须使用一个基于 TI CEDV 算法的电量监测计。该工具接受 3 对可使用 TI Battery Management Studio (bqStudio) 软件以及通过 USB 连接的 CEDV 评估板创建的日志文件。需要外部设备,以进行充电和放电。为了准确进行计算,还需要设置电池组的其他参数。输出信息将作为包含 CEDV 系数的文本文件通过电子邮件发送。可以将该数据编程到数据闪存中,以创建可以在电池组的大规模生产中使用的黄金映像。
需要 EV2300 或 EV2400 PC 接口板以便与电量监测计连接,且需要 PC USB 电缆以便与 PC 进行通信。两者都可通过 http://power.ti.com 在线订购。另外还在线提供基于 Windows™ 的 PC 软件。借助 EV2300 或 EV2400 接口板和软件,用户可以读取数据寄存器、对适用于不同配置的芯片组进行编程、记录循环数据以便进一步评估,并对解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。
该工具位于 https://www.ti.com/cn/lit/zip/sluc042,是现有 Mathcad™ 电子表格的替代方案
该工具不要求购买单独的 Mathcad™ 许可证。
bqStudio 软件提供打包功能,可将 6 个日志文件创建为 zip 文件。
注意:该工具不适用于 Impedance Track™ (IT) 监测计。
GPC 包括三个模块:
- 下载说明书/打包工具并将数据打包 — 该可下载的说明书提供有关针对在多个温度点充电和放电设置电池组的信息。该说明书指导用户完成获取良好数据并指定其应用所需的器件参数的步骤。参数包括电池组放电/充电率、终止条件、温度特定于电池组的信息。
- 上传 zip 文件 — 根据说明书完成数据打包后,用户可以将打包的 zip 文件上传到 TI 以进行监测参数分析。上传需要注册和接受法律协议。
- 通过电子邮件发送的监测参数计算器报告 — 包含有关最适合上传数据的监测参数常数的信息。该报告包含 EMF、EDVC0、EDVC1、EDVR1、EDVR0、EDVT0、EDVTC、VOC75、VOC50、VOC25 的值(其中部分值可能不适用于特定的监测计)。
请发送电子邮件至 gpc_support@list.ti.com,询问相关支持问题,以便使用本页。