CC3230S
- 多内核架构,片上系统 (SoC)
- 多层安全特性可帮助开发人员保护身份信息、数据和软件 IP
- 低功耗模式适用于电池供电应用
- 与 BLE 无线电共存 (CC13x2/CC26x2)
- 网络辅助漫游
- 工业温度:-40°C 至 +85°C
- 获得 Wi-Fi Alliance 的 Wi-Fi CERTIFIED
- 应用微控制器子系统:
- 运行频率为 80MHz 的 Arm Cortex-M4 内核
- 用户专用存储器
- 256KB RAM
- 可选的 1MB 可执行文件闪存
- 多种外设和计时器
- 27 个带灵活多路复用选项的 I/O 引脚
- UART、I2S、I2C、SPI、SD、ADC、8 位并行接口
- 计时器和 PWM
-
Wi-Fi 网络处理器子系统:
-
Wi-Fi 内核:
- 802.11b/g/n 2.4GHz
- 模式:
- 接入点 (AP)
- 基站 (STA)
- Wi-Fi Direct
- 安全性:
- WEP
- WPA™/ WPA2™ PSK
- WPA2 企业级
- WPA3™ 个人版
- WPA3™ 企业版
- 互联网和应用协议:
- HTTP 服务器、mDNS、DNS-SD 和 DHCP
- IPv4 和 IPv6 TCP/IP 协议栈
- 16BSD 套接字(完全安全的 TLS v1.2 和 SSL 3.0)
- 内置的电源管理子系统:
- 可配置的低功耗配置文件(始终、间歇性、标签)
- 高级低功耗模式
- 集成式直流/直流稳压器
-
Wi-Fi 内核:
-
多层安全特性:
- 独立执行环境
- 网络安全
- 设备身份和密钥
- 硬件加速器加密引擎(AES、DES、SHA/MD5 和 CRC)
- 应用级安全(加密、身份验证、访问控制)
- 初始安全编程
- 软件篡改检测
- 安全启动
- 证书注册请求 (CSR)
- 每个设备具有唯一密钥对
- 应用吞吐量:
- UDP:16Mbps,TCP:13Mbps
- 峰值:72Mbps
-
电源管理子系统:
- 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
- VBAT 宽电压模式:2.1V 至 3.6V
- VIO 始终与 VBAT 关联
- 高级低功耗模式:
- 关断:1µA,休眠:4.5µA
- 低功耗深度睡眠 (LPDS):120µA
- 空闲连接(MCU 处于 LPDS 状态):710µA
- RX 流量(MCU 处于活动模式):59mA
- TX 流量(MCU 处于活动模式):223mA
- 集成式直流/直流转换器支持宽电源电压范围:
- Wi-Fi TX 功率:
- 1 DSSS 时为 18.0dBm
- 14.5dBm(54OFDM 时)
- Wi-Fi RX 灵敏度:
- 1 DSSS 时为 -96dBm
- 54 OFDM 时为 -74.5dBm
- 时钟源:
- 具有内部振荡器的 40.0MHz 晶体
- 32.768kHz 晶体或外部 RTC
- RGK 封装
- 64 引脚 9mm × 9mm Very Thin Quad Flat Nonleaded (VQFN) 封装,0.5mm 间距
- 器件支持 SimpleLink™ MCU 平台开发人员生态系统
SimpleLink™ Wi-Fi CC3230x 无线 MCU 有两种型号:CC3230S 和 C3230SF。
- CC3230S 包括 256KB RAM、IoT 网络安全性、器件身份/密钥以及 MCU 级安全特性,例如文件系统加密、用户 IP(MCU 镜像)加密、安全启动和调试安全性。
- CC3230SF 基于 CC3230S 而构建,除了 256KB RAM 以外,还集成了一个用户专用的 1MB 可执行闪存。
使用 Wi-Fi CERTIFIED™ 无线微控制器 (MCU) 简化您的 IoT 设计。 SimpleLink™ Wi-Fi® CC3230x 器件系列是一种双频带片上系统 (SoC) 解决方案,将两个处理器集成在一个芯片上,包括:
- 应用处理器:Arm® Cortex®-M4 MCU,具有用户专用的 256KB RAM 和可选的 1MB 可执行闪存
- 用以运行所有 Wi-Fi 和互联网逻辑层的网络处理器此基于 ROM 的子系统完全减轻了主机 MCU 的负载,包括一个 802.11 b/g/n 2.4GHz 无线电、基带和带有强大硬件加密引擎的 MAC
这些器件引入了可进一步简化物联网连接的新功能。主要新特性包括:
- 低功耗 Bluetooth 和 Wi-Fi 2.4GHz 无线电共存 (CC13x2/CC26x2)
- 天线选择
- 可同时打开多达 16 个安全套接字
- 证书注册请求 (CSR)
- 在线证书状态协议 (OCSP)
- 经过 Wi-Fi® Alliance 认证的 IoT 省电特性(例如 BSS 空闲上限、DMS 和代理 ARP)
- 降低模板包传输负载的无主机模式
- 网络辅助漫游
CC3230x 器件系列是 SimpleLink™ MCU 平台的一部分,该平台是一个常见、易用的开发环境,基于一个单核软件开发套件 (SDK),具有丰富的工具集和参考设计。E2E™ 社区支持 Wi-Fi®、低功耗 Bluetooth、Sub-1GHz 器件和主机 MCU。关于更多信息,请访问 www.ti.com.cn/simplelink 或 www.ti.com.cn/simplelinkwifi。
技术文档
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LAUNCHXL-CC3235S — CC3235S 双频带 Wi-Fi® SimpleLink™ MCU LaunchPad™ 开发套件
SimpleLink™ Wi-Fi® CC3235S 双频带 LaunchPad™ 开发套件 (LAUNCHXL-CC3235S) 的亮点是 CC3235S(一款单芯片安全解决方案)和无线微控制器 (MCU),集成了用户应用专用的 ARM® cortex®-M4 MCU,以及运行 2.4GHz 和 5GHz Wi-Fi 协议和互联网安全协议的网络处理器。LAUNCHXL-CC3235S 实现板载仿真,并且包含可提供完全开箱即用体验和快速开发的传感器。此板可以直接连接到 PC,以便与 Code Composer Studio™ Cloud 集成开发环境 (IDE) 等开发工具配合使用。访问 (...)
LB-3P-TRACE32-WIRELESS — 用于无线连接的 Lauterbach TRACE32® 调试系统
Lauterbach TRACE32® 工具是一套先进的硬件和软件组件,开发人员可通过它分析、优化和认证 TI 的许多无线连接芯片。这套全球知名的嵌入式系统调试解决方案是所有开发阶段(从器件前开发一直到产品认证和现场故障排除)的理想解决方案: 完整的片上断点支持;运行时存储器访问;闪存编程和基准测试计数器。所有功能均可脚本化,使开发人员能够反复执行相同的测试序列。Lauterbach 工具直观的模块化设计可为工程师提供当今最高的可用性能,并提供可随需求变化而调整和扩展的系统。经认证的工具资质认证支持套件 (TQSK) 提供了一种便捷而全面的方法来鉴定 TRACE32® (...)
SIMPLELINK-CC32XX-SDK — SimpleLink™ Wi-Fi® CC32xx software development kit (SDK)
SimpleLink™ Wi-Fi® CC32XX SDK 包含用于 CC3220 和 CC3235 可编程 MCU 的驱动程序以及使用该解决方案所需的文档。它还包含闪存编程器、系统文件和用户文件(证书、网页等)。闪存编程器是一种命令行工具,用于闪存软件并配置网络和软件参数(SSID、接入点通道、网络配置文件等)。此 SDK 可与 TI 的 SimpleLink Wi-Fi CC3220 和 CC3235 Launchpad™ 开发套件配合使用。
此 SDK 提供各种各样的支持。具有 CCS IDE 但不具备 RTOS 的集成 Cortex™-M4 支持 SDK (...)
CC3XXXRADIOTEST — SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具
SimpleLink™ Wi-Fi® 无线电测试工具是一款基于 Windows 的软件工具,用于在开发和认证过程中对 SimpleLink Wi-Fi CC31xx 和 CC32xx 设计进行射频评估和测试。 通过手动将无线电设置为发送模式或接收模式,该工具可提供低级无线电测试功能。使用此工具可能需要熟悉并了解无线电电路理论和无线电测试方法的知识。
SimpleLink Wi-Fi CC31xx 和 CC32xx 器件专为物联网 (IoT) 打造,其中包含片上 Wi-Fi、互联网和稳固的安全协议,无需具备 Wi-Fi 经验就可以更快速地进行开发。 有关 CC31xx 和 CC32xx (...)
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ IDE 是专为德州仪器 (TI) 嵌入式处理器设计的集成开发环境,提供桌面版和云端版本应用程序。它是 TI 广泛 CCStudio™ 开发生态系统中不可或缺的一部分。
CCStudio IDE 基于 Eclipse Theia™ 框架构建,其界面对 VS Code® 用户来说非常熟悉。或者,如果希望使用原生的 VS Code® 解决方案,CCStudio for VS Code 会为 VS Code 环境添加 TI 支持。
AI 驱动的开发
无论您是初学者还是经验丰富的专业人员,AI 都能提高工作效率,帮助您完成以前无法完成的任务。我们全面的 AI 支持文档为 AI (...)
SYSCONFIG — Standalone desktop version of SysConfig
CCStudio™ SysConfig is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is a configuration tool that simplifies hardware and software configuration challenges to accelerate software development.
SysConfig provides an intuitive graphical user interface for configuring pins, peripherals, (...)
SIMPLELINK-ACADEMY-CC32XX — SimpleLink™ Academy for CC32xx
TI-RTOS-MCU — TI-RTOS:用于微控制器 (MCU) 的实时操作系统 (RTOS)
此页面上的 TI-RTOS 包适用于旧版器件,但不提供支持。对于可使用 TI-RTOS 的新器件,其对应的软件开发套件 (SDK) 中将包含 TI-RTOS。
使用 TI-RTOS 更快地开发 MCU 应用
TI-RTOS 可避免从头开始创建基本系统软件功能,因此能够加快开发进程。TI-RTOS 可从实时多任务处理内核(TI-RTOS 内核)扩展为全面的 RTOS 解决方案,包括附加中间件组件、器件驱动程序和电源管理。TI-RTOS 和 TI 的超低功耗 MCU 相结合,支持开发人员设计出电池寿命更长的应用。通过提供经过预先测试和预先集成的基本系统软件组件,TI-RTOS (...)
WIFISTARTERPRO — SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro
在 iTunes App Store 上下载
在 Google Play 上下载
SimpleLink™ Wi-Fi® Starter Pro 移动应用是一款用于配置 SimpleLink 的新型移动应用。它随附嵌入式配置库以及器件端运行的示例。如需使用 SimpleLink Wi-Fi 产品进行 Wi-Fi 配置,TI 建议使用新配置版本。该版本可以借助反馈和备用选项实现高级 AP 模式配置,确保成功完成处理。客户可以使用嵌入式库和移动库来集成其最终产品。
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
UniFlash 是 TI 庞大的 CCStudio™ 开发生态系统的成员并且是一款软件工具,用于对 TI 微控制器和无线连接器件上的片上闪存以及 TI 处理器的板载闪存进行编程。UniFlash 提供图形界面和命令行界面,可在桌面上或云中运行。
可以在 CCStudio™ 开发人员专区从云中运行 UniFlash,也可以将其下载并在 Windows®、Linux® 和 macOS® 计算机上使用。
请注意,毫米波、AMx、K2G 和 J7 器件不支持 macOS。AMx、K2G 和 J7 器件仅在命令行上受支持。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| VQFN (RGK) | 64 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。