ZHDZ010F March   2022  – May 2026 AM2631 , AM2631-Q1 , AM2632 , AM2632-Q1 , AM2634 , AM2634-Q1

 

  1.   1
  2. 1使用说明和公告模型
  3. 2器件使用说明
    1.     i2324
    2.     i2348
    3.     i2364
    4.     i2508
  4. 3器件公告
    1.     i2310
    2.     i2311
    3.     i2313
    4.     i2329
    5.     i2345
    6.     i2346
    7.     i2347
    8.     i2349
    9.     i2350
    10.     i2352
    11.     i2353
    12.     i2354
    13.     i2355
    14.     i2356
    15.     i2357
    16.     i2358
    17.     i2359
    18.     i2374
    19.     i2375
    20.     i2386
    21.     i2392
    22.     i2393
    23.     i2394
    24.     i2395
    25.     i2401
    26.     i2402
    27.     i2403
    28.     i2404
    29.     i2405
    30.     i2427
    31.     i2428
    32.     i2433
    33.     i2438
    34.     i2439
    35.     i2488
    36.     i2499
    37.     i2500
    38.     i2502
    39.     i2503
  5.   商标
  6. 4修订历史记录

i2401

CPSW:主机时间戳导致 CPSW 端口锁定

详细信息:

CPSW 提供两种机制,将数据包入站时间戳信息传递给主机。

第一种机制是通过 CPTS 事件 FIFO 实现的,该机制在由特定事件触发时记录时间戳。这类事件包括接收到包含指定 EtherType 字段的以太网数据包。这种机制最常用于捕获 PTP 数据包的入站时间戳。通过这种机制,主机必须将时间戳(来自 CPTS FIFO)和 DMA 提供的数据包有效载荷分开读取。这种模式受支持并且不受此勘误表影响。

第二种机制是为所有数据包启用接收时间戳,而不仅仅是 PTP 数据包。采用这种机制时,时间戳会通过 DMA 与数据包有效载荷一起传送。第二种机制是本勘误表的主题。

当启用 CPTS 主机时间戳时,每个传送到内部 CPSW 端口 FIFO 的数据包都需要来自 CPTS 的时间戳。当数据包前导码由于 EMI 或任何其他损坏机制而损坏时,可能不会向 CPTS 发送时间戳请求。在这种情况下,CPTS 将不会生成时间戳,这会导致 CPSW 端口 FIFO 中出现锁定状况。当通过清除 CPTS_CONTROL 寄存器中的 tstamp_en 位来禁用 CPTS 主机时间戳时,将阻止发生锁定状况。

权变措施:

必须禁用以太网到主机的时间戳。

可以使用 CPTS 事件 FIFO 时间戳来代替 CPTS 主机时间戳。