为使 GUI 与 MSP430F5 正常配合使用,需要按照以下步骤在微控制器上安装正确的固件。
- 确保 MSP430 LaunchPad 配置为如图 2-1 所示。
- 使用 USB Micro-B 电缆将 MSP430 LaunchPad 连接到 PC。请注意,需要 MSP430 驱动程序才能正确连接 MSP430 LaunchPad。
- 打开 Uniflash:
- 如果在“Detected devices”下检测到 LaunchPad,请按“Start”
- 如果未检测到,请通过以下方式手动配置:
- 搜索“F5529”并选择 MSP-EXP430F5529LP。
- 选择 TI MSP430 USB1 并按“Start”。
- 加载 USB-2-MDIO 固件文本文件,方法是按“Browse”,导航到该文件,然后选择“Load Image”。
- 如果系统提示更新或刷写 EZ-FET,请执行该操作。稍后很快会进行 MSP 刷写。
- 成功加载映像后,连接 MSP430 LaunchPad 时设备管理器必须显示三个 COM 端口。连接到目标的 USB-2-MDIO 正确 COM 端口显示为“USB Serial Device”。LaunchPad 现已针对 USB-2-MDIO 正确刷写。如果在刷写后未看到正确的目标 COM 端口,对 LaunchPad 进行下电上电有助于显示正确的端口。