ZHDU043A September   2015  – January 2026

 

  1.   1
  2. 1商标
  3.   Golden GG Maker 和 Resistance Temperature Compensation Optimizer
    1. 2.1 工具摘要
    2. 2.2 所需数据
      1. 2.2.1 配置文件(各 1 个)
      2. 2.2.2 数据日志文件
        1. 2.2.2.1 测试设置
        2. 2.2.2.2 9
          1. 2.2.2.2.1 针对最佳 RbL 值的测试设置
            1. 2.2.2.2.1.1 针对最佳热模型参数的测试设置
        3. 2.2.2.3 测试程序
      3. 2.2.3 电量计配置 (GG) 文件
      4. 2.2.4 示例
        1. 2.2.4.1 Config.txt 文件
        2. 2.2.4.2 数据日志摘录示例
  4. 2工具摘要
  5. 3所需数据
    1. 3.1 配置文件(各 1 个)
    2. 3.2 数据日志文件
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 22
      3. 3.2.3 测试程序
    3. 3.3 电量计配置 (GG) 文件
    4. 3.4 示例
      1. 3.4.1 Config.txt 文件
      2. 3.4.2 数据日志摘录示例
  6. 4数据提交
    1. 4.1 示例报告
  7. 5修订历史记录

测试程序

针对 25°C 和目标低温条件,所需的测试包括以下步骤:

  1. 充电在室温下进行。可选:如果电池之前处于其他温度,则在测试之前让其在室温下静置两小时。
  2. 使用 CC/CV 充电通过收尾电流(与实际充电器一致,例如 C/20)充电至满电。使用标称 CC 充电率和 CV 电压。如果电池制造商指定了另一种充电方法,可以使用该方法。如果在器件中进行充电,则使用器件充电器是最佳选择。
  3. 让电池静置两小时,以达到完全平衡开路电压 (OCV)。如果处于器件中,则在此期间关断器件以避免低电流放电。
  4. 设置放电测试温度(首先在 25°C 下进行,然后在 0°C 或您选择的其他低温下进行)。
  5. 等待 1 小时,直到电池组达到热平衡,然后电芯温度将停止变化。如果温度未稳定(可能发生在较大的系统中),请延长等待时间。
  6. 以系统典型的高速率对电池进行放电,直到达到最小电压(由电池制造商规定)。如果在器件中进行放电,则可以接受放电至器件最小电压。这可以是恒流或恒定功率负载。
    1. 为了获得最佳 RbL 值,请遵循以下做法:根据温度,按照以下速率对电池进行放电,直到达到最小电压

      (由电池制造商规定):

      T >= 0°C 时:C/5

      T < 0°C 且 >= –10°C 时:C/7

      T < -10°C 且 >= –20°C 时:C/10

      T < –20°C 时:C/15

    2. 为了获得最佳热模型参数,请遵循以下做法:以器件典型的高速率对电池进行放电,直到达到器件的最低电压。目标是电池像在器件中一样升温。

    3. 如果要在一个测试设置中组合 RbL 和热模型参数计算:使用热模型参数的测试设置(3.2.1 步骤 6.b),并以中等负载对电池进行放电,使其产生 5°C 至 10°C 的自发热。该速率需要高于 C/10 速率,温度不能超过 20°C。

    注:

    要获得最佳的监测结果,请至少完成两项测试,分别遵循 6.a 和 6.b 中详述的说明。这将使电量计能够获得理想的 RbL 和热模型参数。

    如果完成了 6.a 和 6.b,则无需完成 6.c。仅当只能对 GPCRB 输入完成一项测试时,才需使用 6.c。

  7. 确认低温放电期间的温度未超过 20°C。如果超过,请以较低的速率重新运行测试,以减少自发热。

  8. 让电池静置五小时以达到完全平衡 OCV。如果处于器件中,则在此期间关断器件以避免低电流放电。转到步骤 1,重复所有步骤(在步骤 4 中将温度设置为 0°C)。

生成的室温日志如图 2-1 中的示例所示。低温日志应具有类似的曲线形状,但放电会在更低的温度下开始。:

 Golden GG
                    创建过程中所需室温测试的电压电流和温度曲线 图 3-2 Golden GG 创建过程中所需室温测试的电压电流和温度曲线

数据记录应以逗号分隔 (CSV)、制表符分隔或空格分隔的格式将数据存储到包含以下列的文件中:

  • 时间(单位:经过的秒数)
  • 电压(单位:毫伏)
  • 电流(单位:毫安,放电电流为负值)
  • 电池温度(由连接到电池表面的热敏电阻测量,单位:摄氏度)。可接受一位小数。

如果原始数据格式不是支持的格式之一(例如 Microsoft®Excel®),则数据文件必须保存为.csv。提交前,应从文件中移除不属于数据列的任何文本,例如 bqStudio 或 EV 软件生成的日志文件标头以及空行。可以保留一行列名(工具会自动跳过),只要每列仅有一个列名即可。一种简单的记录方法是利用 TI 的 bqStudio 软件实用程序 GPC Packager 直接从 TI 电量监测计中读取数据。

可接受以安培为单位的电流值和以伏特为单位的电压值,工具将自动检测并使用正确的比例因子。

列的顺序可以是任意的,因为列的位置已在 config.txt 文件中定义。

但是,室温和低温日志中 t、V、I、T 数值所在的列位置必须保持一致。日志文件可以包含本工具不使用的其他数据列(无需删除),只要准备提交的 zip 文件大小不超过 2MB 即可。请注意,由于是压缩文件,有时您可以通过在归档器程序中使用不同的压缩设置来进一步减小文件体积。

采样间隔可设置为 5 到 100 秒。

计算 Ra0_charge 需要初始充电阶段的数据。放电前和放电后都需要有弛豫数据。

测量精度至关重要。特别是,电流测量精度应优于量程的 0.1%,室温下的电压测量精度应为 1 mV。建议使用 16 位 ADC。

在提交数据包之前,无论实际文本格式如何,室温数据日志都应重命名为 roomtemp.csv,低温数据日志应重命名为 lowtemp.csv。