ZHDU005A November   2025  – March 2026 ADS125P08

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 EVM 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟输入
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 数字接口
    4. 2.4 电源
    5. 2.5 电压基准
    6. 2.6 时钟
    7. 2.7 搭配使用 ADS125P08 EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 安装 ADS125P08 GUI
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 GUI 操作
      1. 4.2.1 ADC Capture 设置及序列器配置
      2. 4.2.2 时域显示
      3. 4.2.3 频域显示
      4. 4.2.4 直方图显示
      5. 4.2.5 EVM 寄存器设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

时域显示

时域显示工具能够显示 ADC 对给定输入信号的响应。此工具用于研究 ADC 或驱动电路的行为和解决任何严重问题。使用 图 4-8 中的 Capture 按钮可以触发从 ADS125P08 EVM 捕获所选样本数量的数据。时域图在 x 轴上显示 Time,并且默认情况下会在 y 轴上显示相对于指定参考电压的相应 Voltage

使用图 4-8 底部的 Measurements 按钮可以计算代码范围、平均代码和代码标准偏差。将页面切换到后续部分中描述的任何分析 工具都会导致对同一组数据执行计算。

最后,图 4-8 具体展示了在 ADC 序列发生器被禁用的状态下,ADC 捕获 1024 个数据样本的时域采集结果。

ADS125P08EVM-PDK ADS125P08 EVM GUI 时域页面 — 序列发生器已禁用图 4-8 ADS125P08 EVM GUI 时域页面 — 序列发生器已禁用

图 4-9 展示了在 ADC 序列发生器启用状态下的时域捕获情况,其中每个启用步骤的 NUM_CONV 均设为 1,从而使 GUI 能够捕获多个序列。在此示例中,GUI 捕获 1024 个序列,其中每个序列都由三项测量值组成:蓝色的 AVDD 电源电压、橙色的 IOVDD 电源电压和粉色的内部短路电压。此外,GUI 还会显示每次测量的第一次转换延迟以及相应的有效数据速率。第一次转换延迟包含由 FLTR_OSR 和 Step Filter Mode 字段决定的完整数字滤波器建立时间,以及在 Delay in Tmods 字段中输入的任何额外延迟(如适用)。因此,不同步骤的第一次转换延迟可能会有所不同。

ADS125P08EVM-PDK ADS125P08 EVM GUI 时域页面 — 启用序列发生器,NUM_CONV = 1图 4-9 ADS125P08 EVM GUI 时域页面 — 启用序列发生器,NUM_CONV = 1

图 4-10 展示了 ADC 序列发生器已启用且至少一个步骤 NUM_CONV>1 时的时域捕获结果。在这些情况下,GUI 无法捕获多个序列。在此示例中,ADC 采用图 4-10 中使用的设置,仅将内部短路步骤的 NUM_CONV 设为 64。因此,GUI 以蓝色显示在第一个启用步骤中捕获的单次转换,以橙色显示在第二个启用步骤中捕获的单次转换,并以粉色显示在第三个启用步骤中捕获的 64 次连续转换。重要的是,测量控件中的噪声值可能显示为 NaN 或 0,因为噪声无法基于单一数值计算得出。

ADS125P08EVM-PDK ADS125P08 EVM GUI 时域页面 — 启用序列发生器,NUM_CONV > 1图 4-10 ADS125P08 EVM GUI 时域页面 — 启用序列发生器,NUM_CONV > 1