ZHDA352 October 2026 TCAN2845-Q1 , TCAN2847-Q1 , TCAN2855-Q1 , TCAN2857-Q1 , TCAN2947-Q1 , TCAN2957-Q1
两个 SBC 系列都有 3 个低压降稳压器 (LDO):VCC1、VCC2 和 VEXCC。在 TCAN29xx-Q1 中,VCC1 仍将是主 LDO,用于控制状态转换和 SPI 通信,并可为 250mA 供电。但是,TCAN29xx-Q1 上的 VCC2 限制为 100mA,不受电池短路保护或 –1V GND 移位保护。
设计注意事项:确保 TCAN29xx-Q1 的 VCC2 负载不超过 100mA,并且不会发生电池短路或接地漂移事件的风险。如果使用了 VEXCC,请改用 VEXCC 或添加额外的保护电路,例如齐纳二极管和反极性保护二极管。
TCAN29xx-Q1 中的 VEXCC 将具有更严格的 Vshunt 阈值,以实现更好的电流限制功能。在切换到 TCAN28xx-Q1 时,这种情况下不需要更改设计,但如果您希望缩小 PNP 晶体管的尺寸,需要考虑一些因素,因为电流会更快受到限制。
TCAN28xx-Q1 和 TCAN29xx-Q1 之间的 VCC1 和 VEXCC 之间的负载共享略有不同。在 TCAN28xx-Q1 中,VCC1 和 VEXCC 之间的电流限制和电流比仅根据 VSUP 和 VEXMON 之间的 Rshunt 值来确定。但是,在进行负载共享时,将在 VEXCC 上禁用电流限制。在 TCAN29xx-Q1 中,可以通过将 VEXCC_VCC1_LOAD_RATIO 寄存器位字段设置为所需的比率来设定比率。这允许在负载共享中进行电流限制,并允许 VEXCC 在独立模式下进行电流限制。
设计注意事项:要使用 TCAN29xx-Q1 在 VCC1 和 VEXCC 之间共享负载,请务必通过寄存器写入设置该比率并相应地调整 Rshunt 的值。