ZHDA341 August 2022 LM5113-Q1 , LMG1020 , LMG1025-Q1 , LMG1205 , LMG1210 , UCC27611
栅极驱动器具有短传播延迟和强大的输出级,能够在 FET 栅极提供高电流峰值,并实现快速的上升和下降时间,从而确保电压的快速切换。在高电流快速开关电路中,合理的原理图设计与布局对于确保器件正常工作至关重要。优秀的原理图设计与布局有助于减少电路中可能存在的寄生效应。所提供的建议有助于提升电路及器件的性能。后续各元件的典型参数值均可在相应器件的数据表中找到。
图 1 中显示了典型的半桥原理图。该图汇总了推荐用于半桥驱动器的元件。图中采用不同颜色来区分针对电源、输入、自举电路及输出部分的推荐配置。
图 1 中的红色区域展示了针对电源部分的推荐配置。对于典型的半桥驱动器,在 VDD 处放置两个旁路电容器非常重要。TI 建议使用一个较大容量的电容器,以减小导通瞬间的 VDD 电压降,并为自举电容器充电。同时建议使用第二个较小容量的电容器,以抑制 VDD 引脚上可能存在的噪声。
驱动器的输入端相关内容显示在 图 1 中的黄色区域。通常建议避免在输入级使用任何输入滤波措施。输入滤波会导致信号延迟过大,这对于高速应用而言并不理想。在对速度要求不高的应用中,添加输入滤波器有助于改善输入信号的质量。
接下来是关于自举电路的注意事项,该部分对应 图 1 中的绿色区域。该电路作为高侧偏置,用于驱动高侧 FET。自举电容器将驱动高侧栅极,并在低侧栅极导通时充电。当低侧 FET 关断时,自举电容器将用于驱动高侧 FET。在构建自举电路时,一个行之有效的原则是:自举电容器的容值应至少为 FET 栅极电容的 10 倍。VDD 旁路电容器的容值也应至少为自举电容器的 10 倍。自举二极管同样至关重要,它有助于降低电流从自举电容器回流至驱动器电源的风险。应选用反向恢复速度快或为肖特基类型的二极管,且其额定电压需高于最大自举电压。当使用外部自举二极管时,使用自举电阻器有助于减小流经二极管的电流。请注意,某些器件内部已集成了自举组件,因此在设计自举电路前,务必查阅器件规格书。
在半桥驱动器的输出级中,通常会有两个 FET:一个位于高侧,另一个位于低侧,如 图 1 的蓝色区域所示。低侧输出驱动的是以接地为基准的 FET,其栅极电压将等于 VDD。高侧输出是一个以 HS 为基准的浮动驱动器。相对于 HS,该 FET 的栅极电压将等于 VDD 减去自举二极管的正向电压降。 输出端的电阻器用于控制开通和关断速度,同时也有助于限制栅极驱动路径中的噪声和响铃。
图 1 半桥元件汇总图 2 所示为典型的低侧驱动器原理图。该图汇总了推荐用于低侧驱动器的元件。图中采用不同颜色来区分针对电源、输入及输出部分的推荐配置。
图 2 中的红色区域展示了针对电源部分的推荐配置。TI 建议使用两个旁路电容器,一个具有较大电容值、另一个具有较小电容值。较大的电容器用于提供额外能量,以最大限度地减小 VDD 上的压降。值较小的电容器在高频下具有较低的阻抗,有助于降低 VDD 引脚上的噪声。
接下来是针对输入级的建议,如图 图 2 中黄色区域所示。某些低侧驱动器提供双输入选项。通常,这两个输入端用于支持非反相或反相配置,如 图 2 中的 IN+ 和 IN- 引脚所示。输入引脚也可兼作使能控制端。具体实现方式为:若需非反相输入,可将 IN- 接地;若需反相输入,则将 IN+ 连接至 VDD。此外还需注意,某些器件具备安全保护功能,不允许输入引脚悬空;若出现悬空情况,器件将保持输出为低电平,直到两个引脚均已连接至相应信号。另需注意,对于高速应用,可使用输入缓冲器来生成 1ns 脉冲。
最后,输出级由 图 2 中的蓝色区域表示。TI 的单通道 GaN 驱动器提供分立式输出配置。这种分立式输出配置允许分别优化 FET 的导通和关断时间。此外,栅极电阻器有助于控制导通和关断速度,同时限制栅极驱动路径中的噪声和响铃。
图 2 低侧元件汇总良好的布局有助于减少设计中的寄生电感或电容数量。在使用 GaN 驱动器进行设计时,电路板必须至少采用四层结构。需要考虑的一些通用建议包括:让源极走线与回流走线平行布置,以抵消磁通;将信号走线与功率走线分开;并将 FET 尽可能靠近驱动器放置。这些建议以及后续介绍的其他注意事项,都有助于减少设计中可能存在的寄生效应。
图中所示的布局建议适用于半桥驱动器。针对半桥驱动器的这些建议同样适用于低侧驱动器。首先需要注意的是,VDD 旁路电容器具应尽可能靠近 IC 放置。其中,容量较小的旁路电容器应距离 IC 最近,容量较大的旁路电容器则紧随其后放置。图 3 在左侧显示了良好的布局,在右侧显示了不良布局。良好的布局将旁路电容器放置在靠近 IC 的位置,而不佳的布局则显示电容器距离 IC 较远,这可能会导致性能问题。
图 3 旁路电容器的布置情况对比自举电路路径应优先采用短而宽的走线。自举电路路径如 图 4 所示,包括旁路电容器、自举电阻器、自举二极管和自举电容器。采用短而宽的走线有助于最大限度地减小 VDD 走线上的寄生电感。此外,将自举电容器尽可能靠近 HB 和 HS 引脚放置,有助于改善电路性能。
图 4 自举电路路径将元件放置在输入端 LI 和 HI 时,请将元件放置在尽可能靠近栅极驱动器 IC 的位置,同时保持放置和布线对称,如 图 4 所示。
在输出级,应尽量减小高电流栅极驱动回路,这将有助于改善电路性能。由于输出承载高电流,因此务必尽可能地减小输出环路,以避免任何寄生效应。在 图 5 的左图中,系统以红色圆圈标示了该回路。在 图 5 的右图中,系统用黑线显示了栅极驱动环路的另一个视图。还需要注意的是,驱动器输出接地和功率 FET 源极需要尽可能短。在电路设计中遵循这些建议有助于提升电路性能,因此务必牢记这些要点。
图 5 电流栅极驱动环路