ZHDA337A April 2019 – October 2026 LMR33620 , LMR33620-Q1 , LMR33630 , LMR33630-Q1 , LMR36006 , LMR36006-Q1 , LMR36015 , LMR36015-Q1 , LMR60430-Q1
自动频率折叠是 LMR33620/30 和 LMR36006/15 特有的特性。该区域作为从 PFM 到固定频率 CCM 的平滑过渡区。转换器在中等轻载条件下折叠频率以提升效率,如图 5-1 和图 5-2 所示。
图 5-1 COMP 曲线:自动折叠运行
图 5-2 自动折返运行:电感器电流波形区域 G 显示了中等轻载情况。转换器刚刚退出 PFM,仍需要电感电流一直斜降到谷值电流命令,然后才重新导通开关。开关频率的这种降低会带来比更高频率下更高的效率。通常,效率曲线在 PFM/DCM 与 PWM/CCM 之间的切换处会出现效率下降,但这种自动折叠在该区域保持了良好的效率。
区域 H 显示了转换器开始以用户选择的固定频率运行的点位。随着输出电流增加,谷值电流命令线趋近峰值电流命令线,这意味着频率随输出电流增加而增加。最终,开关频率达到用户选择的频率,此时电感电流在时钟触发 SW 重新导通之前自然斜降到谷值电流命令以下。之前的区域会检测到时钟信号,但无法将 VSW 切换为高电平,因为 IL 尚未达到谷值电流命令。现在电感电流已达到/超过谷值电流命令,因此 VSW 重新导通的时机由时钟决定。不同设计具有不同的运行情况(VIN、VOUT、L、开关频率),这意味着此自动折叠达到固定频率的点位对于每种独特情况都是不同的。本应用报告帮助设计人员理解这些运行模式转换点的情况。
区域 I 显示了自动模式下该固定频率区域的延续。电感电流波形不会改变形状或频率;它仅随负载增加而向上移动。这本质上是提前进入时钟控制,因此对应图 5-2 中的淡蓝色区域。