ZHDA232 July 2026 AFE8128
SYSREF 可供器件实现内部组件(包括分频器、信号处理模块与弹性缓冲器)同步,以确保确定性延迟。它可确保链路上的延迟是确定性的,并且多个器件完全同步,从而使输出的相位对齐。SYSREF 信号的工作频率明显低于输入时钟,其频率是输入时钟的整数倍。在 AFE 中,SYSREF 在基准时钟 (Fref) 上升沿被锁存。由于 SYSREF 有可能落在建立边界与保持边界之间,因此,二者间的相位差会造成 SYSREF 模块出现时序违例,如图 1-1 中所示。
在配置 SYSREF 时,应始终满足时序条件。确保这一点的最简单方法是使 SYSREF 跳变沿与基准时钟 (Fref) 下降沿对齐。实现这一点的方法是在 SYSREF 通路或 Fref 通路中引入适当的延迟,例如,当 AFE 从外部源接收时钟时,我们可以在时钟源中引入相位来模拟延迟。(延迟 = 相位(角度)/360/Fref)。
SYSREF 对齐检测器可帮助识别 SYSREF 和基准时钟 (Fref) 之间的相对位置。当器件使用 12GHz 输入时钟(83ps 周期)等高频时钟在外部时钟模式下运行时,由于时序裕度十分紧张,SYSREF 必须精准对齐。在此模式下,即使 SYSREF 传播或输入基准时钟传播存在微小偏差(大约为 30–40ps),也足以让 SYSREF 边沿贴近输入时钟上升沿,引发时序风险。相比之下,在内部 PLL 模式下,输入时钟通常 ≤500MHz(2ns 周期),可用的时序裕度要大得多。SYSREF 到达时间的变化不太可能使其跨越时钟边沿,这提升了系统对时序偏斜的容错性并降低了对 SYSREF 对齐检测器的依赖。最后,为了实现确定性操作,强烈建议在外部时钟配置中使用 SYSREF 对齐检测器,以确保正确同步并符合时序要求。
SYSREF 对齐检测器模块接收两个输入:clock_in (Fref) 和 sysref_in (SYSREF)。它评估 SYSREF 相对于时钟边沿的相对时序,并生成 10 位 SYSREF 对齐检测器读数作为其输出。该读数反映了在第一个内部锁存器附近的捕捉点处,输入时钟与 SYSREF 信号之间的相对相位关系。通过观察 SYSREF 对齐检测器输出的变化,同时逐渐调整源端的 SYSREF 延迟,用户可以在有效时序窗口内优化 SYSREF 放置。
图 1-2 SYSREF 通路概述