ZHDA232 July   2026 AFE8128

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1简介
  5. 2SYSREF 对齐检测器架构
    1. 2.1 案例 1
    2. 2.2 案例 2
    3. 2.3 案例 3
  6. 3SYSREF 对齐检测器配置的软件序列
  7. 4高频模式
  8. 5总结
  9. 6参考资料

SYSREF 对齐检测器架构

SYSREF 对齐检测器的输出是一个 10 位数 [9:0]。每位比代表 SYSREF 相对于基准时钟 (Fref) 上升沿所处的时序区域,具体说明如下。

 SYSREF 区域和 SYSREF 对齐检测器读取映射图 2-1 SYSREF 区域和 SYSREF 对齐检测器读取映射

每个区域代表当前工况下距离建立时间、保持时间违例所剩余的时序裕度。表 2-1 列出了每个区域的解释。

表 2-1 SYSREF 对齐检测器区域定义和时序裕度
区域编号SYSREF 对齐检测器读数说明
区域 10这表示 SYSREF 位于基准时钟 (Fref) 下降沿之前,上升沿之后。该区域与时序违例之间的最小裕度为 32ps。SYSREF 将在基准时钟 (Fref) 的下一个上升沿锁存。这是最理想的时序区域。
区域 21这表示 SYSREF 位于基准时钟 (Fref) 下降沿之前,上升沿之后。此区域与时序违例相差 24-32ps 裕度。SYSREF 将在基准时钟 (Fref) 的下一个上升沿锁存
区域 33这表示 SYSREF 位于基准时钟 (Fref) 下降沿之前,上升沿之后。此区域与时序违例相差 16-24ps 裕度。SYSREF 将在基准时钟 (Fref) 的下一个上升沿锁存
区域 47这表示 SYSREF 位于基准时钟 (Fref) 下降沿之前,上升沿之后。此区域与时序违例相差 8-16ps 裕度。这很容易受到时序违例的影响。理想情况下,SYSREF 将在基准时钟 (Fref) 的下一个上升沿锁存
区域 515这表示 SYSREF 位于基准时钟 (Fref) 下降沿之前,上升沿之后。此区域与时序违例相差 0-8ps 裕度。这最容易受到时序违例的影响。
区域 631这表示 SYSREF 位于基准时钟 (Fref) 上升沿之前,下降沿之后。此区域与时序违例相差 0-8ps 裕度。这最容易受到时序违例的影响。
区域 763这表示 SYSREF 位于基准时钟 (Fref) 上升沿之前,下降沿之后。此区域与时序违例相差 8-16ps 裕度。这很容易受到时序违例的影响。SYSREF 将在基准时钟 (Fref) 的这个上升沿锁存。
区域 8127这表示 SYSREF 位于基准时钟 (Fref) 上升沿之前,下降沿之后。此区域与时序违例相差 16-24ps 裕度。SYSREF 将在基准时钟 (Fref) 的这个上升沿锁存。
区域 9255这表示 SYSREF 位于基准时钟 (Fref) 上升沿之前,下降沿之后。此区域与时序违例相差 24-32ps 裕度。SYSREF 将在基准时钟 (Fref) 的这个上升沿锁存。
区域 10511这表示 SYSREF 位于基准时钟 (Fref) 上升沿之前,下降沿之后。此区域与时序违例相差 32-40ps 裕度。SYSREF 将在基准时钟 (Fref) 的这个上升沿锁存。
区域 111023这表示 SYSREF 位于基准时钟 (Fref) 上升沿之前,下降沿之后。该区域与时序违例至少有 40ps 裕度。SYSREF 将在基准时钟 (Fref) 的这个上升沿锁存。这是最理想的时序区域。

区域 1 和区域 11 是 SYSREF 最安全的区域。根据电流读数,我们可以对 SYSREF 执行超前或滞后调节,以获得最大时序裕度。在 AFE81xx 中,SYSREF 对齐检测器读数在 Fref 时钟的正边沿锁存,并在时钟的负边沿记录/冻结读数。实际上,所有读数均以 Fref 时钟的正边沿作为基准;该正边沿出现在 SYSREF 正边沿之前,紧随其后的是 Fref 负边沿。

注意:对于高频模式(Fref 高于 7.5G),某些区域无效。请参阅第 4 节。

我们可以通过调整策略示例,来讨论一些案例研究。