ZHDA106 April   2026 ADC168M102R-SEP

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1简介
  4. 2硬件平台
  5. 3硬件接口
    1. 3.1 通过 McBSP 进行通信
      1. 3.1.1 使用 McBSP1
      2. 3.1.2 通道识别
    2. 3.2 通过 SPI 和 ePWM 进行通信
      1. 3.2.1 使用 SPI 和 ePWM
      2. 3.2.2 SPI 外设要求
  6. 4软件接口
    1. 4.1 McBSP 设置
    2. 4.2 SPI 和 ePWM 设置
    3. 4.3 软件流程
  7. 5总结
  8. 6参考资料

SPI 外设要求

ADC168M102R-SEP 需要至少 20 个时钟周期才能完成一个转换周期。为了确保转换精度或保持恒定的转换速度,如果此处使用的 SPI 外设能够处理至少 20 位的数据大小,或集成了发送和接收缓冲器,将会很有帮助。否则,软件实现中应明确指定两个转换部分之间的空闲时间 tidle 小于最大时钟周期(ADC168M102R-SEP 在半时钟模式下工作时为 2µs)。图 3-8 显示了使用不带发送和接收缓冲器的 8 位 SPI 与 ADC168M102R-SEP 接口时的波形。

 使用不带缓冲器的 8 位 SPI 与 ADC168M102R-SEP 接口图 3-8 使用不带缓冲器的 8 位 SPI 与 ADC168M102R-SEP 接口