ZHDA105 April 2026 AM62L
传统的 OTA (Over-The-Air) 更新采用了简单的机制,新应用程序会直接覆盖现有应用程序。这种方法缺乏备份机制、状态标志、监测以及对关键区域的保护。如果更新失败,器件可能会变得无法使用,需要人工干预。
本文提出了一种采用双插槽设计的新颖 OTA 过程,其中包含状态标志和自动回滚机制,以验证更新失败时系统是否自动恢复。关键创新包括:双插槽设计、状态标志系统、自动回滚机制和关键区域保护。
该设计的综合优势包括:增强系统稳健性、提高可维护性、无需人工干预、防止连续故障以及保护关键系统元件。
本文提出的 OTA 系统设计方法不仅适用于 AM62 处理器,还可扩展到 TI 的 Jacinto™ 处理器系列(用于汽车信息娱乐系统和 ADAS 应用)、Sitara 处理器系列(用于工业自动化和边缘计算器件)以及其他基于 ARM 的 TI 处理器。
通过这种灵活、稳健的 OTA 系统设计,采用 TI 处理器的器件可实现更可靠的远程更新能力,显著降低现场维护成本并改善最终用户体验。这种设计方法为需要高可靠性 OTA 功能的各种嵌入式系统提供了有价值的参考。