ZHDA035 January 2026 MSPM0G3519
有关 UART 功能方框图,请参阅 MSPM0 器件特定用户指南。可以使用 CLKDIV 寄存器位域进一步对 MSPM0 UART/UNICOMM UART 的输入时钟进行分频;该分频时钟被称为功能时钟或者 UART 时钟。有关 IP 的时钟速度,请参阅相应的器件数据表。
波特率除数是一个 22 位数字,由 16 位整数 (IBRD) 和 6 位小数部分 (FBRD) 组成。波特率发生器使用这两个值形成的数字来确定位采样周期。分数波特率分频器可让 UART 非常准确地生成所有标准波特率。
16 位整数加载到 UART 整数波特率分频器 IBRD 寄存器中,6 位小数部分加载到 UART 分数波特率分频器 FBRD 寄存器中。
波特率分频 (BRD) 可以使用以下公式计算:
BRD = 功能块/(过采样 x 波特率)
功能时钟是 UART 时钟控制逻辑的时钟输出,由 CLKSEL 和 CLKDIV 配置。过采样通过 CTL0 寄存器中的高速过采样使能 (HSE) 位进行选择,选定的过采样可以是 16、8 或 3。
BRD 的整数部分被加载到 IBRD 寄存器中。必须将 6 位小数加载到 FBRD 寄存器中。
下面的示例显示了一种简单的方法来计算 9600 位/秒波特率下的 IBRD.DIVINT 和 FBRD.DIVFRAC: