ZHCY186A January 2023 – March 2024
FPD-Link 是专有的汽车串行器/解串器技术,专为实时无压缩传输高带宽数据而开发。具体而言,FPD-Link 是为在车内传输视频数据而开发的,从而在驾驶辅助应用中增强了数据分析和处理能力。例如,它可用于向显示屏发送未压缩的视频,而反向通道可将来自外置摄像头的信息发送到处理器,该处理器使用图像处理和算法将命令信号发送回汽车或驾驶员,例如用于自动制动。FPD-Link 的物理层是双绞线或同轴电缆。布线是专用的,因此在将 FPD-Link 用于备用摄像头时,一根电缆从摄像头连接到处理器,另一根电缆从处理器连接到座舱中的显示屏。在该应用中使用 FPD-Link 的主要优势是,摄像头和显示屏都可以是更简单的电路,因为不需要压缩和解压缩。
此外,由于链路是专用的,因此一个视频系统的图像质量与车辆中的其他元素无关。FPD-Link 具有 25Gpbs+ 的正向通道带宽和同步低速反向通道。反向通道可用于以 400kbps 的速率传输 I2C 总线,也可用于以高达 1Mbps 的速率控制 GPIO 线路。可以使用反向通道配置摄像头、操作变焦镜头或将触摸屏信息发送回控制器,而不会中断正向通道上的视频流。对于自主驾驶车辆,另一个重要因素是链路延迟量。压缩和解压缩图像所需的处理会增加此延迟。对于后座娱乐系统等应用,从 DVD 读取数据与其在屏幕上显示数据之间的延迟并不重要。但是,如果传输的图像来自在车辆路径中寻找行人的摄像头,则延迟可能会带来灾难性的后果。FPD-Link 非常适合需要高带宽和低延迟的链路。此外,通过单根双绞线或同轴电缆连接支持反向通道和电源的功能可简化布线,并有助于降低整个系统设计的复杂性。
图 2 展示了一个连接到两个不同摄像头的 OMAP™ 视频处理器和一个带有一根连接到每个外设的双绞线电缆的显示屏。此双绞线电缆支持摄像头视频数据和触摸屏或摄像头设置数据。电缆还可以为显示器或摄像头供电。由于每个链路都专用于一个外设,因此消除了两个摄像头信号之间的干扰风险,从而提高了处理和分析的数据完整性,使 ADAS 功能更可靠、更准确。从多个摄像头传输数据的能力对自动泊车等环视应用尤其有利,在这些应用中,车辆周围的 360 度全景可为驾驶员提供关键信息,从而实现更安全的驾驶体验。观看什么是 FPD-Link?,了解有关 FPD-Link 基础的更多信息。
图 2 具有 FPD-Link 的多摄像头系统。