ZHCUDH8B November   2025  – April 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 模拟输入
      1. 2.1.1 差动电流输入通道
      2. 2.1.2 差动电压输入通道
      3. 2.1.3 差动电流与电压组合输入通道
      4. 2.1.4 单端电流输入通道
    2. 2.2 ADC 连接和去耦
    3. 2.3 数字接口
    4. 2.4 电源
    5. 2.5 电压基准
    6. 2.6 时钟
    7. 2.7 搭配使用 ADS125H18 EVM 与外部控制器
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 安装 ADS125H18 GUI
  10. 4实现结果
    1. 4.1 硬件连接
    2. 4.2 GUI 运行
      1. 4.2.1 ADC Capture 设置及序列器配置
      2. 4.2.2 时域显示
      3. 4.2.3 频域显示
      4. 4.2.4 直方图显示
      5. 4.2.5 EVM 寄存器设置
  11. 5硬件设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 PCB 布局
    3. 5.3 物料清单 (BOM)
  12. 6其他信息
    1. 6.1 商标
  13. 7修订历史记录

时域显示

时域显示工具能够显示 ADC 对给定输入信号的响应。此工具用于研究 ADC 或驱动电路的行为和解决任何严重问题。使用 图 4-8 中的 Capture 按钮,可以触发从 ADS125H18 EVM 采集所选数量样本或序列的数据。时域图在 x 轴上显示 Time,并且默认情况下会在 y 轴上显示相对于指定参考电压的相应 Voltage。

使用 图 4-8 底部的 Measurements 按钮可以计算代码范围、平均代码和代码标准偏差。将页面切换到后续部分中描述的任何分析工具都会导致对同一组数据执行计算。

最后,图 4-8 具体展示了时域采集,其中 ADC 序列发生器被禁用,而且 ADC 正在采集 1024 个数据样本。

ADS125H18EVM-PDK ADS125H18 EVM GUI 时域页面 — 序列发生器已禁用图 4-8 ADS125H18 EVM GUI 时域页面 — 序列发生器已禁用.

图 4-9 展示了一次时域采集,其中 ADC 序列发生器已启用且每个已启用步骤中的 NUM_CONV = 1,使得 GUI 能够采集多个序列。在此示例中,GUI 采集了 1024 个序列,每个序列包含三项测量结果:AVDD 电源电压(蓝色)、IOVDD 电源电压(橙色)和内部短路(粉色)。‌此外,GUI 还显示了每次测量的第一次转换延迟以及相应的有效数据速率。第一次转换延迟由以下部分组成:来自 FLTR_OSR 和 FLTR_MODE 字段的完整数字滤波器趋稳时间,以及在 DELAY 字段中输入的任何额外延迟(如适用)。因此,不同步骤的第一次转换延迟可能不同。

ADS125H18EVM-PDK ADS125H18 EVM GUI 时域页面 — 序列发生器已启用,NUM_CONV = 1图 4-9 ADS125H18 EVM GUI 时域页面 — 序列发生器已启用,NUM_CONV = 1.

图 4-10 展示了一次时域采集,其中 ADC 序列发生器已启用且至少一个步骤的 NUM_CONV > 1。在这些条件下,GUI 无法采集多个序列。在此示例中,ADC 使用的设置与图 4-9 中相同,区别仅在于内部短路步骤的 NUM_CONV = 64。因此,GUI 在第一个启用的步骤采集单次转换(蓝色),在第二个启用的步骤采集单次转换(橙色),在第三个启用的步骤采集 64 次连续转换(粉色)。值得注意的是,测量控件中的噪声值可能显示为 NaN 或 0,因为无法基于单个值计算噪声。

ADS125H18EVM-PDK ADS125H18 EVM GUI 时域页面 — 序列发生器已启用,NUM_CONV > 1图 4-10 ADS125H18 EVM GUI 时域页面 — 序列发生器已启用,NUM_CONV > 1.