本节介绍了如何使用 InterConnect Studio 对 TPLD2001 进行永久编程。永久编程的器件会在电源复位后保留已编程的配置。
不得再次对经过永久编程的器件进行永久编程,以避免损坏器件。
- 在 InterConnect Studio 中打开要在 TPLD2001 中永久编程的所需配置。
- 选择 CONFIGURE 按钮旁边的三点图标,打开“Configure Settings”。
- 选择 Permanently Configure Device。如果使用 TPLD-PROGRAM 为 EVM 供电,则将“Power Source”保留为 Programmer。选择 OK。
- 选择连接到 TPLD-PROGRAM 的串行端口,然后再次选择 OK。
- TPLD2001-RJY-EVM 上的某些 LED 可能会在编程过程中闪烁,这是正常现象。
- 如果配置失败,请检查 EVM 和计算机之间的连接,确保 SW3 处于 ON 位置并检查 TPLD 器件和插座触点之间的连接,然后重试。
- 在移除永久编程的 TPLD2001 之前,请先断开 EVM 的电源。