ZHCUD58A July 2025 – July 2026
储能系统 (ESS) 在可再生能源应用中发挥着重要作用。根据系统电压、容量和使用情况,ESS 可以分为三个不同类别:住宅 ESS、商业和工业 ESS 以及电网 ESS。商业和工业以及电网 ESS 包含多个机架,每个机架都包含多个堆叠的电池包。住宅 ESS 仅包含电池包。住宅 ESS 划分为高压住宅 ESS 和低压住宅 ESS。其中,高压系统由电池包组成,这些电池包彼此串联以形成高电压,然后通过 PCS(双向直流/直流 + 双向直流/交流)逆变到电网。图 1-1 显示了高压住宅 ESS 的系统架构。
串联连接的电池组产生一致的充电和放电电流曲线。电池包电压的不平衡由电池包之间的老化差异造成。电压电平不一致会影响到系统利用率和使用寿命。较弱的电池包在相同的充电能量下会产生更高的电压,这进一步加剧了不平衡。
电池包的老化程度有以下几个不同的原因:
因此,为了优化电池包之间的不平衡,需要有效的电池包平衡来平衡不同电池包之间的电压。图 1-2 展示了这里使用了多个双向隔离式直流/直流转换器作为主动的电池包平衡。
这些双向直流/直流转换器的一端与电池组连接,而另一端与电路板上的辅助电源轨端接。
当存在高压情况时,直接从电池连接器对电池包放电。相反,当存在低压情况时,为电池组充电。使用这种方法可保持电池包之间的电压平衡。
功率密度、系统成本和系统效率是此系统中所用转换器的重要要求。双向隔离式双桥串联谐振直流/直流转换器仅有两个可实现隔离式双向电力传输的半桥。减少开关数量有助于提高功率密度和降低系统成本。该拓扑还有助于发布零电压开关 (ZVS),这也有助于提高系统效率。
本参考设计提出了一种全新架构,可实现住宅 ESS 的主动电池包平衡,并使用双向隔离双桥串联谐振直流/直流转换器来实现电力传输。对于此拓扑,本参考设计提出了新的变频和相移控制方法,以提供全范围 ZVS。