ZHCUD37 June   2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 硬件概述
    2. 2.2 电源要求
    3. 2.3 XDS110 调试探针
    4. 2.4 测量 MSPM0H3216 的电流消耗
    5. 2.5 时钟
    6. 2.6 BoosterPack 插接模块引脚布局
  9. 3软件
    1. 3.1 软件开发选项
    2. 3.2 开箱即用 GUI
    3. 3.3 CCS Cloud
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6相关文档
    1. 6.1 补充内容

XDS110 调试探针

LP-MSPM0H3216 具有板载调试探针,可简化原型设计。此 LaunchPad 上使用的调试器是具有 5V 电平转换的 XDS110 型号,它支持 5V MSPM0 器件衍生产品。集成式 XDS110 调试探针与 MSPM0H3216 电路的其余部分分离,如 LaunchPad 上的虚线丝印所示。除了公共接地之外,XDS110 只能通过经过 J101 的信号进行连接。

隔离跳线块

利用隔离跳线块 J101,用户可以连接或断开从 XDS110 域进入 MSPM0H3216 目标域的信号。这包括 XDFS110 SWD 信号、应用 UART 信号、3.3V 和 5.5V 电源、复位和 BSL 调用信号。

跳线

说明

5V

来自 USB 的 5V 电源轨

3V3

来自 LDO 的 3.3V 电源轨

RXD<<

反向通道 UART:目标 MSPM0H3216 通过该信号接收数据。箭头指示信号的方向。

TXD>>

反向通道 UART:目标 MSPM0H3216 通过该信号发送数据。箭头指示信号的方向。

NRST

复位信号

SWDIO

串行线调试:SWDIO 数据信号。

SWCLK

串行线调试:SWCLK 时钟信号。

BSL

为引导加载程序调用引脚。允许 XDS110 调用 BSL。

在正常原型设计期间,除 BSL 的所有分流器均已组装。但是,在某些情况下用户需要变更这些连接:

  • 完全消除 XDS110 调试探针的影响,以实现高精度目标功率测量
  • 控制 XDS110 和目标域之间的 3.3V 和 5V 功率流
  • 释放目标 MCU 引脚,用于除板载调试和应用 UART 通信以外的其他目的。
  • 提供 XDS110 的编程和 UART 接口,使其可用于板载 MCU 以外的器件。
  • 选择 BSL 信号而不是 BSL 按钮来调用引导加载程序。

应用(反向通道)UART

借助该反向通道 UART,可以与不属于目标应用主要功能的 USB 主机进行通信。这在开发过程中非常有用,而且还能提供与 PC 主机侧进行通信的通道。这可以用于在与 LaunchPad 开发套件通信的 PC 上创建图形用户界面 (GUI) 和其他程序。

在主机侧,当 LaunchPad 开发套件在主机上进行枚举时,将生成一个用于应用反向通道 UART 的虚拟 COM 端口。您可以使用任何与 COM 端口连接的 PC 应用程序(包括 HyperTerminal 或 Docklight 等终端应用程序)来打开该端口并与目标应用程序通信。用户需要找出对应于反向通道的 COM 端口。在使用 Windows 操作系统的 PC 上,设备管理器可以提供协助。

LP-MSPM0H3216 设备管理器中的应用反向通道 UART图 2-3 设备管理器中的应用反向通道 UART

反向通道 UART 为 XDS110 Class Application/User UART 端口。此时,图 2-3 展示了 COM14,但该端口可能因主机 PC 而异。确定了正确的 COM 端口后,请根据文档在主机应用中配置该端口。然后,用户可以打开该端口并开始与主机进行通信。

在目标 MSPM0H3216 侧,反向通道 UART 连接到 UART0(PB6、PB7)。XDS110 具有可配置的波特率;因此,PC 应用程序配置的波特率必须是同一波特率。