ZHCUCU6B February 2025 – October 2025
AM62L EVM 具有一项称为测试自动化的可选功能,允许任何外部控制器通过 XDS110 执行一些基本操作,例如断电、上电复位、热复位、引导模式控制等。
图 2-16 测试自动化接口方框图XDS110 测试自动化具有电压转换电路,使控制器与 AM62L 使用的 I/O 电压隔离。用户可以使用 DIP 开关或 XDS 测试自动化(通过 I2C I/O 扩展器)控制 AM62L 的引导模式。引导模式缓冲器用于隔离通过 DIP 开关或 I2C I/O 扩展器驱动的引导模式控制。还可以使用电路板上的一个 8 位 DIP 和两个 4 位 DIP 开关来设置引导模式,在开关设置到“ON”位置时会将上拉电阻连接到缓冲器的输出,在开关设置到“OFF”位置时会将较弱的下拉电阻连接到缓冲器的输出。缓冲器输出连接到 AM62L SoC 上的引导模式引脚,仅在复位周期中需要引导模式时会启用此输出。
当通过 XDS110 测试自动化设置引导模式时,会在 I2C I/O 扩展器输出端设置所需的开关值,这会覆盖 DIP 开关值,以便为 SoC 提供所需的引导值。用于引导模式的引脚还具有其他功能,在正常运行期间通过禁用引导模式缓冲器来隔离这些功能。
来自 XDS110 的断电信号指示 EVM 将电路板上的所有电源轨(专用电源除外)断电。类似地,PORZn 信号为 SoC 提供硬复位,WARMRESETn 为 SoC 提供热复位。