ZHCUCU6B February 2025 – October 2025
引导模式引脚提供了在器件通电之前选择引导模式和选项的方式。每次上电复位之后,引导模式引脚作为填充引导参数表的主要来源。EVM 的引导模式由三组开关 SW2、SW3 和 SW4 定义(如 图 2-3 所示),或由连接到测试自动化 (XDS110) 的 I2C 缓冲器定义。这样可以让 AM62L SoC 引导模式由用户(DIP 开关控制)或测试自动化 (XDS110) 控制。
开关(SW2、SW3 和 SW4)的所有位都具有弱下拉电阻器和强上拉电阻器。请注意,“关闭”设置提供低逻辑电平(“0”),“开启”设置提供高逻辑电平(“1”)。
图 2-3 示例引导模式开关(完整引脚数 - SD 卡引导)SoC 的引导模式引脚在正常运行期间可提供关联的替代功能。因此使用缓冲器 IC 提供隔离可满足替代引脚功能。缓冲器输出连接到 AM62L SoC 上的引导模式引脚,仅在复位周期中需要引导模式时会启用此输出。
缓冲器的输入连接到 DIP 开关电路,并连接到测试自动化电路设置的 I2C I/O 扩展器的输出。如果测试自动化电路控制引导模式,则可以手动将所有开关设置到 OFF 位置。引导模式缓冲器由常开电源供电,以确保即使 SoC 重新下电上电,引导模式仍然存在。
开关 SW4 (BOOTMODE[7:0])、SW2 (BOOTMODE[11:8]) 和 SW3 (BOOTMODE[15:12]) 用于设置 SoC 引导模式。