ZHCUBU8A March   2024  – July 2025 THVD4411

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 简介
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1  电源要求
    2. 2.2  电路板设置和运行
    3. 2.3  接头和跳线位置
    4. 2.4  电阻器信息
    5. 2.5  电容器信息
    6. 2.6  LED 信息
    7. 2.7  IC 信息
    8. 2.8  测试点
    9. 2.9  组装说明
    10. 2.10 最佳实践
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 已知硬件或软件问题
    2. 4.2 商标
  11. 5相关文档
  12. 6修订历史记录

电路板设置和运行

配置 THVD4411EVM 的电源后,设置电路板以开始运行。在电路板运行之前,必须先配置运行模式和控制引脚。下面显示了 J15 接头引脚映射。

THVD4411EVM J15 引脚排列图 2-1 J15 引脚排列

假设电路板的方向为 J1 位于 EVM 的左上角。编号框对应于原理图中所示的 J15 的引脚编号。

要选择配置选项,请根据图 3-1 在 J15 上找到相关的信号。如果需要较低的值,则将连接到相关信号的顶行接头引脚分流到左侧的引脚。如果需要较高的值,则将连接到相关信号的底行接头引脚分流到左侧的引脚。接下来,必须确定运行模式。运行模式由分别通过 J15-11/12 和 J15-15/16 连接到 U1 的 M0 和 M1 控制。

M1(J15-15;J15-16)M0(J15-11;J15-12)模式注释
00保留未使用
01RS-2321T1R 模式;L2 是 RS232 驱动器的逻辑输入;L1 是逻辑输出。
10半双工 RS-485L1 是逻辑输入,L2 是逻辑输出;R1 和 R2 上的 RS-485。
11RS-485 全双工L1 是逻辑输入,L2 是逻辑输出;RS-485 TX 为 R1 和 R2,而 RX 为 R3 和 R4。

选择模式后,可以配置其他功能和控制信号,或将它们连接到 DIR 和 /SHDN 信号的信号源。

信号信号跳线和引脚 ID关联的 GND 引脚逻辑 ‘0’ 操作关联的 VIO 引脚逻辑 ‘1’ 操作

SLR

J15-3;J15-4

J15-2

RS485:20Mbps

RS232:1Mbps

J15-1

RS485:500kbps

RS232:250kbps

DIR

J15-7;J15-8

J15-6

RS485:RX 模式

J15-5

RS485:TX 模式

TERM_TX

J15-23;J15-24

J15-22

RS485 TX:未端接

J15-21

RS485 TX:使用 120Ω 进行端接

TERM_RX

J15-27;J15-28

J15-26

RS485 RX:未端接

J15-25

RS485 RX:使用 120Ω 进行端接

/SHDN

J15-31;J15-32

J15-30

器件处于关断模式

J15-29

器件运行

为确保正常运行,必须在通信开始前配置模式引脚以及 TERM_TX 和 TERM_RX 引脚,而不是在通信期间更改。

THVD4411 的所有不同模式都共用逻辑引脚(用前缀 “L” 表示)和总线引脚(用前缀 “R” 表示)。

逻辑引脚用于 THVD4411 与控制器的连接。逻辑引脚由 VIO 电压供电并受此电压限制,这意味着这些引脚可接受 GND 至 VIO 输入电压,并可输出 GND 至 VIO 电压。当电路板方向为 J1 位于左上角时,所有逻辑引脚 L1 – L2 都可以通过填充电路板左侧的 4x2 接头 J5-J6 进行访问。图 3-2 展示了接头引脚排列。

THVD4411EVM ‌U1:LX 接头引脚排列图 2-2 ‌U1:LX 接头引脚排列

每个单独 L 引脚的功能取决于 THVD4411 的运行模式。

总线引脚是可耐受更高电压的引脚,可与 RS-485 或 RS-232 配合使用,具体取决于所选的运行模式。根据使用的模式,可以通过几种不同的方式访问总线引脚。RS-232 和 RS-485 模式均将所有“R”引脚信号路由至 4x2 接头 J14。如果接头 J14 的每一行均分流,则所有信号 R1-R4 在 D-SUB 连接器 J18 上均可用。如果接头 J12 和 J13 分流,则端子块 J17 上的 R1 和 R2 信号可用。如果接头 J10 和 J11 分流,则端子块 J16 上的 R3 和 R4 信号可用。表 3-1 给出了简要总结。

U1 引脚输出选项 1输出选项 2输出选项 3输出选项 4

R1

J11,第 1 列

J7(如果 J11 分流)

不适用

不适用

R2

J9,第 1 列

J7(如果 J9 分流)

J14;第 2 行,第 1 列

J10(如果 J14 第 2 行分流)

R3

J13,第 1 列

J8(如果 J13 分流)

J14;第 3 行,第 1 列

J10(如果 J14 第 3 行分流)

R4

J12,第 1 列

J8(如果 J12 分流)

J14(如果 J11 分流)

J10(如果 J14 第 4 行分流)

这些引脚的连接方式取决于最终用户所选择的运行模式和个人偏好。

RS-232 操作

了解器件和 EVM 的总体架构后,更全面地了解 RS-232 运行模式非常重要。在 M1 和 M0 分别进入模式 01 时,器件进入 RS-232 模式。

模式L1L2R1R2R3R4
01控制台侧输入控制台侧输出未使用RS-232 总线输出RS-232 总线输入未使用

这通常称为 1T1R 设置,因为它有 1 个发送器和 1 个接收器。在单独的收发器级别,发送或接收的 RS-232 信号类型对于收发器来说并不重要,因为无论 RS-232 信号类型如何,PHY 层特性都是相同的。但是,此特定配置通常与以下 RS-232 信号一起使用:TX 和 RX。虽然不严格要求这种信号配置,但大多数 1T1R RS-232 应用使用这些信号并要求使用这种配置,如果使用 J10(DSUB 连接器),则连接器的引脚排列模拟上述 RS-232 电缆的标准放置

U1 引脚标准 RS-232 电路助记符J10 引脚
R2TX3
R3RX2

RS-485 操作

介绍完 RS–232 运行模式后,本节介绍 RS–485 运行模式。收发器的 RS-485 部分有两种不同的运行模式:半双工和全双工。

半双工运行是 RS-485 的一种十分常见的实现方式,当 M1 和 M0 的模式分别为 10 时,就进入此运行模式。在半双工模式中,收发器共用接收引脚和发送总线端引脚(在 THVD4411 上用前缀 R# 表示),这允许在两根线上进行异步双向通信,但代价是总线一次只能有 1 个驱动器,而器件无法同时接收和发送数据。

模式L1L2R1R2R3R4
10控制台侧输入控制台侧输出反相总线端引脚同相总线端引脚未使用未使用

默认情况下,禁用所示的端接电阻器。在半双工模式下,TERM_RX 是一个无关紧要的值,集成的端接仅由 TERM_TX 控制。驱动器输入连接到 L1,而 RS-485 控制台侧输出为 L2。

下一个运行模式是全双工运行,此时 M0 和 M1 的模式分别为 11。这种运行模式将 RS-485 收发器的驱动器和接收器分开,从而形成 4 信号线接口。

模式L1L2R1R2R3R4

11

控制台侧输入

控制台侧输出

反相总线端驱动器

同相总线端驱动器

同相总线端接收器

反相总线端接收器

默认情况下,禁用所示的端接电阻器。在全双工模式下,TERM_TX 和 TERM_RX 控制 RX 和 TX 路径集成终端电阻器。