ZHCUBP9A September   2023  – April 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 规格
    4. 1.4 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 设置
    2. 2.2 跳线信息
    3. 2.3 电源
  9. 3软件
    1. 3.1 软件说明
    2. 3.2 GUI 安装
    3. 3.3 图形用户界面 (GUI) 指南
  10. 4硬件设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 PCB 布局
    3. 4.3 物料清单 (BOM)
  11. 5其他信息
    1. 5.1 商标
  12. 6修订历史记录

图形用户界面 (GUI) 指南

LP581x GUI 是一款用于控制和评估 LP581x 系列所有功能的便捷工具。打开 LP581x.exe 文件,将 USB 电缆插入计算机的 USB 端口。GUI 自动连接到 LP5813-12EVM。图 4-3 展示了 GUI 底部用于显示连接状态的状态栏。连接成功后,状态栏中会显示 Hardware Connected,并且 USB2ANY 中的指示灯停止闪烁。点击 Connection 按钮可将 LP5813-12EVM 与 GUI 连接或断开连接。

LP5813EVM LP5812EVM 状态栏图 3-3 状态栏

如果 USB2ANY 已用于评估其他 EVM 并由其他固件版本(如 2.8.2.0)进行了更新,则必须将正确的固件版本更新到 USB2ANY 中。插入 USB 电缆时,请按照 GUI 中显示的说明成功更新固件。请参阅图 4-4。

LP5813EVM LP5812EVM 固件更新图 3-4 固件更新

如果之前尚未使用 USB2ANY 评估任何 EVM,则 GUI 会检测到未知版本的固件。当显示更新固件通知时,请按照以下步骤操作。

  1. 拔下 USB 电缆(请勿点击 UPDATE 按钮)。
  2. 按下 USB2ANY 中的“BSL”按钮,然后插入 USB 电缆。
  3. 点击 UPDATE 按钮。

开始页面

从 Start Page 中选择 LP581x 系列中的不同器件型号。EVM 的默认设置是用于评估 LP5813,因此首先选择 LP5813 选项卡,然后点击 EXPLORE 按钮,开始评估。请参阅图 4-5。

点击 EXPLORE 按钮后,GUI 将帮助用户导航到 Hardware Set-up 页面。正确设置硬件后,点击 FINISH 按钮。请参阅图 4-6。

LP5813EVM LP5812EVM 开始页面图 3-5 开始页面
LP5813EVM LP5812EVM 硬件设置页面图 3-6 硬件设置页面

主页页面

图 4-7 显示了在 Home 页中选择的 I2C 地址。点击 Configure & Connect 按钮,将 USB2ANY 与 LP5813-12EVM 连接。默认采用 I2C 协议和广播芯片地址。用户还可以根据正在评估的 IC 选择独立的 I2C 地址。例如,默认跳线设置用于 LP5813A,因此选择独立的 I2C 地址 0x14 或使用广播模式。

LP5813EVM LP5812EVM 主页页面图 3-7 主页页面

点击 DRIVE MODE & LED CONTROL 块下的 START 按钮,进入“Drive Mode”页面,每个单独的寄存器在 REGISTER MAP 页面配置。

驱动模式页面

在“Drive Mode”页面中,用户可以配置 LP5813/LP5812 的扫描模式。扫描模式配置的跳线设置显示在“Preview”窗口中。请参阅图 4-8。

LP5813EVM LP5812EVM 驱动模式页面图 3-8 驱动模式页面

模式选择页面

在 LED“Mode Select”页面中为每个 LED 像素设置工作模式。有关详细信息,请参阅本页中的图 4-9。

  1. Chip Enable 按钮:点击此按钮可在评估开始时启用器件。
  2. Update Command:点击此按钮可更新所有器件配置寄存器值。
  3. LED Select:在设置 LED 的工作模式之前,必须先选择一个或多个 LED(按住 Shift 键可选择多个 LED)。
  4. Mode Selection:此部分包括 LED 启用/禁用、LED 工作模式(手动/自动)、PWM 调光标度(线性/指数)、PWM 相位对齐(前向/中向/后向)。
  5. Device Configuration:点击此按钮可导航至“Device Configuration”页面。请参阅图 4-10。
LP5813EVM LP5812EVM 模式选择页面图 3-9 模式选择页面
LP5813EVM LP5812EVM 器件配置页面图 3-10 器件配置页面

配置完所有器件配置后,点击 Next 按钮导航到“Manual Mode Configuration”页面。

手动模式配置页面

为每个要配置为手动模式的 LED 设置模拟调光(“Dot Current”)和 PWM 调光(“Manual PWM”)值。请参阅图 4-11。

LP5813EVM LP5812EVM 手动模式配置页面图 3-11 手动模式配置页面

配置手动模式 LED 亮度后,点击 NEXT 按钮导航到“Auto Mode Configuration”页面。

自动模式配置页面

此页面用于配置每个器件的动画引擎。图 4-12 定义了一个完整的动画引擎模式。该动画引擎模式包含 3 个动画引擎单元 (AEU) 和 2 个动画暂停单元 (APU)。用户还可以在数据表中查看有关动画引擎的更多详细信息。

LP5813EVM LP5812EVM 动画引擎模式图 3-12 动画引擎模式

器件上电时,与动画引擎相关的寄存器中的所有参数都具有随机值,因此在运行动画引擎之前应配置所有参数。图 4-13 显示了“Auto Mode Configuration”页面。

LP5813EVM LP5812EVM 自动模式配置页面图 3-13 自动模式配置页面

用户可以通过启用“Preview Mode”来预览 LED 动画模式并点击 SIMULATE 按钮。请参阅图 4-14。

LP5813EVM LP5812EVM 预览模式图 3-14 预览模式

配置页面下方也会显示调光曲线。请参阅图 4-15。

LP5813EVM LP5812EVM 调光曲线预览图 3-15 调光曲线预览

确保正确设置所有配置后,点击“AEU Configuration”部分下的 START 按钮。器件开始生成所需的动画效果。

故障检测

LP5813/LP5812 会持续检测每个 LED 点的状态。一旦检测到开路或短路故障,也会在 GUI 上监控故障状态。点击 GUI 右上角的故障摘要会显示所有故障状态的摘要(请参阅图 3-16)。Clear Short LED 和 Clear Open LED 按钮用于在故障消失后清除相关的故障标志。

为了获得精确的检测结果,PWM 必须设置为高于 25。

LP5813EVM LP5812EVM LED 故障报告图 3-16 LED 故障报告