ZHCUBM7 November 2023
TPLD-PROGRAM 具有以下特性:
下表展示了使用 TPLD-PROGRAM 配置 TPLD 时的一些常见问题,以及如何诊断和解决这些问题。如果您在使用 TPLD-PROGRAM 配置 TPLD 时遇到问题,但无法使用此列表解决该问题,TI 建议在 E2E.TI.com 上发帖向我们的工程团队求助。
| 指示 | 问题 | 解决方法 |
|---|---|---|
| 将 TPLD-PROGRAM 插入计算机时,蓝色 LED 不会亮起 | TPLD-PROGRAM 与计算机连接不良 | 断开 TPLD 和计算机之间的 USB 连接。再次插入电缆之前,检查两个插头是否有障碍物。 |
| InterConnect Studio 无法识别连接到计算机的 TPLD-PROGRAM | TPLD-PROGRAM 与计算机连接不良 | 拔下 TPLD 和计算机之间的 14 位带状电缆。再次插入电缆之前,检查两个接头上是否有障碍物。 |
| InterConnect Studio 无法识别连接到 TPLD-PROGRAM 输出的 TPLD | TPLD-PROGRAM 和 TPLD EVM 之间连接不良 | 拔下 TPLD 和计算机之间的 14 位带状电缆。再次插入电缆之前,检查两个接头上是否有障碍物。 |