ZHCUBH0A October 2023 – June 2024 TMAG3001
如有需要,SCB 可通过 USB 串行 (COM) 端口直接与 EVM 进行通信,而无需使用 GUI。可以通过串行端口直接发送所需的命令字符串,并接收结果。这有助于通过自定义设置/脚本/GUI 连接 EVM。请注意,TMAG3001EVM 必须连接至 SCB,才能从 SCB 接收任何命令响应。
若要读取和写入寄存器,请遵循以下格式:
图 3-22 寄存器读取响应示例值右侧的数字表示从寄存器读取的值。请注意,此值以十进制表示,而不是十六进制。
图 3-23 寄存器写入响应示例其他有用的命令包括:
图 3-26 BSL 命令响应触发转换命令格式:rreg 0