ZHCUB73 june   2023

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   开始使用
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1评估模块概述
    1. 1.1 引言
    2. 1.2 套件内容
    3. 1.3 器件信息
  8. 2硬件
    1. 2.1 电源要求
    2. 2.2 设置
    3. 2.3 组件信息
  9. 3硬件设计文件
    1. 3.1 原理图
    2. 3.2 PCB 布局
    3. 3.3 物料清单 (BOM)
  10. 4其他信息
    1. 4.1 商标
  11. 5参考文献

设置

运行模式和控制信号

配置 THVD4431EVM 的电源后,设置电路板以开始运行。在电路板发生任何操作之前,必须先配置运行模式和控制引脚。图 3-1 展示了与 J9 接头引脚的映射。假设电路板的方向为 J12 和 J13 位于 EVM 的左上角。编号框对应于原理图中所示的 J9 的引脚编号。

GUID-20230627-SS0I-WHWT-SGGF-R4PV2LKLVN9G-low.png图 2-1 THVD4431EVM:IC 控制接头 (J9) 映射

要选择配置选项,请根据图 3-1 在 J9 上找到相关的信号。如果需要较低的值,则将连接到相关信号的顶行接头引脚分流到左侧的引脚。如果需要高电平分流器,则将底行的接头引脚连接到左侧引脚的相关信号。如果 VIO >= 3.3V,则指示灯电路板通过 LED 指示每条控制线所处的状态。接下来,需要确定运行模式。运行模式由分别通过 J9-15/16、J9-19/20 和 J9-11/12 连接到 U1 的 M0、M1 和 M2 控制。

表 2-1 模式选择
M2(J9-11;J9-12) M1(J9-19;J9-20) M0(J9-15;J9-16) 模式 注释
0 0 0 RS-232 环回

U1 的内部短路:

U1:R3 – R1

U1:R4 – R2

U1:R6 – R5

U1:R6 – R7

U1:R6 – R8

0 0 1 RS-232 3T5R RS-232 模式
0 1 0 半双工 RS-485 2 线 RS-485
0 1 1 RS-485 全双工 4 线 RS-485
1 0 0 未使用 不适用
1 0 1 未使用 不适用
1 1 0 未使用 不适用
1 1 1 RS-485 环回

U1 的内部短路:

U1:R1 – R4

U1:R2 – R3

选择模式后,可以配置其他功能和控制信号,或将它们连接到 DIR 和 /SHDN 信号的信号源。

表 2-2 控制信号
信号 信号跳线 + 引脚 ID 关联的 GND 引脚 逻辑“0”操作 关联的 VIO 引脚 逻辑“1”操作
SLR J9-3;J9-4 J9-2

RS485:20Mbps

RS232:1Mbps

J9-1

RS485:500kbps

RS232:250kbps

DIR J9-7;J9-8 J9-6 RS485:RX 模式 J9-5 RS485:TX 模式
TERM_TX J9-23;J9-24 J9-22 RS485 TX:未端接 J9-21 RS485 TX:使用 120Ω 进行端接
TERM_RX J9-27;J9-28 J9-26 RS485 RX:未端接 J9-25 RS485 RX:使用 120Ω 进行端接
/SHDN J9-31;J9-32 J9-30 器件处于关断模式 J9-29 器件运行

为确保正常运行,必须在通信开始前配置模式引脚以及 TERM_TX 和 TERM_RX 引脚。

THVD4431 的逻辑引脚和总线引脚

THVD4431 的所有不同模式都共用逻辑引脚(用前缀“L”表示)和总线引脚(用前缀“R”表示)。

逻辑引脚用于 THVD4431 与控制器的接口连接。逻辑引脚由 VIO 电压供电并受此电压限制 – 这意味着这些引脚可接受 GND 至 VIO 输入电压,并可输出 GND 至 VIO 电压。当引脚方向为 J12 和 J13 位于左上角时,所有逻辑引脚 L1 – L8 都可以通过填充电路板左侧的 4x2 接头 J1 - J8 进行访问。图 3-2 展示了接头引脚排列。

GUID-20230627-SS0I-QCNM-QH9K-6XJMZF9JSL15-low.png图 2-2 THVD4431EVM 的“L”引脚接头映射

每个单独“L”引脚的功能取决于 THVD4431 的运行模式。

另一方面,总线引脚是可耐受更高电压的引脚,可与 RS-485 或 RS-232 配合使用,具体取决于所选的运行模式。根据使用模式,可以通过几种不同的方式访问总线引脚。RS-232 和 RS-485 模式均将所有“R”引脚信号路由至 8x2 接头 J14。如果接头 J19 和 J23 分流,则端子块 J26 上的 R1 和 R2 信号可用。如果接头 J20 和 J24 分流,则端子块 J27 上的 R3 和 R4 信号可用。如果接头 J14 的每一行均分流,则所有信号 R1-R8 在 D-SUB 连接器 J25 上均可用。表 3-3 给出了简要总结。

表 2-3 输出配置
U1 引脚 输出选项 1 输出选项 2 输出选项 3 输出选项 4
R1 J14;第 1 行;第 1 列 J19;第 1 列 J26(如果 J19 分流) J25(如果 J14 第 1 行分流)
R2 J14;第 2 行;第 1 列 J23;第 1 列 J26(如果 J23 分流) J25(如果 J14 第 2 行分流)
R3 J14;第 3 行;第 1 列 J20;第 1 列 J27(如果 J20 分流) J25(如果 J14 第 3 行分流)
R4 J14;第 4 行;第 1 列 J24;第 1 列 J27(如果 J24 分流) J25(如果 J14 第 4 行分流)
R5 J14;第 5 行;第 1 列 J25(如果 J14 第 5 行分流) 不适用 不适用
R6 J14;第 6 行;第 1 列 J25(如果 J14 第 6 行分流) 不适用 不适用
R7 J14;第 7 行;第 1 列 J25(如果 J14 第 7 行分流) 不适用 不适用
R8 J14;第 8 行;第 1 列 J25(如果 J14 第 8 行分流) 不适用 不适用

这些引脚的连接方式取决于最终用户所选择的运行模式和个人偏好。

RS-232 运行

了解器件和 EVM 的总体架构后,更全面地了解 RS-232 运行模式非常重要。当分别进入 M2、M1 和 M0 的模式 001 时,器件进入 RS-232 模式,该模式具有如图 3-3 所示的收发器设置。

GUID-20230627-SS0I-PDTP-CHDF-QQFW099SJQJF-low.png图 2-3 THVD4431EVM:模式 001(RS232 模式)

这通常称为 3T5R 设置,因为它有 3 个发送器和 5 个接收器。在单独的收发器级别,发送或接收的 RS-232 信号类型对于收发器来说并不重要,因为无论 RS-232 信号类型如何,PHY 层特性都是相同的。但是,此特定配置通常与以下 RS-232 信号一起使用:TX、RX、TRS、CTS、DSR、DTR、RI 和 DCD。虽然不严格要求这种信号配置,但大多数 3T5R RS-232 应用使用这些信号并要求使用这种配置,如果使用 J25(DSUB 连接器),则连接器的引脚排列模拟上述 RS-232 电缆的标准放置 – 表 3-4 对此进行了总结。

表 2-4 RS-232 电路助记符
U1 引脚 标准 RS-232 电路助记符 J25 引脚
R1 DCD 1
R2 RX 2
R3 TX 3
R4 DTR 4
R5 DSR 6
R6 RTS 7
R7 CTS 8
R8 RI 9

许多 RS-232 测试计划通常还需要环回测试。THVD4431 集成了 RS-232 环回模式,使测试变得快速而简单。当分别针对 M2、M1 和 M0 将器件置于模式 000 时,逻辑图如图 3-4 所示。

GUID-20230627-SS0I-8XGT-HHSP-MZJH0K7LC53J-low.png图 2-4 THVD4431EVM 模式 000(RS232 环回模式)

RS-485 运行

本节简要概述 RS-485 运行模式。收发器的 RS-485 部分有三种不同的运行模式:半双工、全双工和 RS-485 环回模式。

半双工运行是 RS-485 的一种非常常见的实现方式,当 M2、M1、M0 的模式分别为 010 时,就进入此运行模式。在半双工运行中,收发器共用接收引脚和发送引脚,这允许在两根线上进行异步双向通信,但代价是总线一次只能有一个驱动器,而器件无法同时接收和发送数据。图 3-5 展示了半双工 RS-485 模式下 THVD4431 的内部配置。

GUID-20230627-SS0I-6ZZ2-3QRT-NS1Z6B9V1MSF-low.png图 2-5 THVD4431EVM:模式 010(RS485 半双工模式)

默认情况下,禁用所示的端接电阻器。在半双工模式下,TERM_RX 是一个无关紧要的值,集成的端接仅由 TERM_TX 控制。驱动器输入连接到 L3,而 RS-485 控制台侧输出为 L2。

下一个运行模式是全双工运行,分别是 M2、M1、M0 的模式 011。这种运行模式将 RS-485 收发器的驱动器和接收器分开,从而形成 4 信号线接口。图 3-6 展示了这种情况。

GUID-20230627-SS0I-BLKM-XRV0-TTJGK992PNLT-low.png图 2-6 THVD4431EVM:模式 011(RS485 全双工模式)

最后,所支持的最后一种 RS-485 运行模式是 RS-485 环回,分别由 M2、M1、M0 的模式 111 进入。该模式将驱动器输出短接至接收器输入,以便对 THVD4431 进行诊断测试,如图 3-7 所示。

GUID-20230627-SS0I-KKZL-85LF-NVGPS5HCRN13-low.png图 2-7 THVD4431EVM:模式 111(RS485 环回模式)