ZHCUB54 july 2023
AM2434 是 Sitara 高性能微控制器新增的工业级产品系列。AM2434 器件专为需要结合实时通信和处理的工业应用(例如电机驱动和远程 I/O 模块)而构建。AM2434 通过多达四个 Cortex-R5F MCU、一个 Cortex-M4F 以及两个 Sitara 的支持 TSN 的千兆位 PRU_ICSSG 实例提供可扩展的性能。
AM2434 SoC 架构旨在通过高性能 Cortex-R5F 内核、紧密耦合的存储器组、可配置的 SRAM 分区以及与外设之间的专用低延迟路径提供出色的实时性能,从而实现数据快速进出 SoC。这种确定性架构允许 AM2434 处理伺服驱动器中的严格控制环路,同时 FSI、GPMC、ECAP、PWM 和编码器接口等外设可帮助启用这些系统中的多种不同架构。
该 SoC 提供灵活的工业通信能力,包括用于 EtherCAT 目标、PROFINET 器件、以太网 IP 适配器和 IO-Link 控制器的完整协议栈。PRU_ICSSG 进一步提供了千兆位和基于 TSN 技术的协议所需的能力。此外,PRU_ICSSG 还支持其他接口,包括 UART 接口、Δ-Σ 抽取滤波器和绝对编码器接口。
可通过集成的 Cortex-M4F 及其专用外设启用功能安全特性,这些外设均可与 SoC 的其余部分隔离。AM2434 还支持安全启动。