ZHCUAQ0 January   2023

 

  1.   SBOU276 摘要
  2. 1商标
  3. 2概述
    1. 2.1 套件内容
    2. 2.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  4. 3硬件
    1. 3.1 特性
  5. 4操作
    1. 4.1 快速启动设置
    2. 4.2 EVM 操作
      1. 4.2.1 设置
        1. 4.2.1.1 驱动程序安装
        2. 4.2.1.2 固件
          1. 4.2.1.2.1 固件调试
        3. 4.2.1.3 GUI 设置和连接
          1. 4.2.1.3.1 初始设置
          2. 4.2.1.3.2 GUI 至 EVM 连接
      2. 4.2.2 GUI 操作
        1. 4.2.2.1 主页选项卡
        2. 4.2.2.2 配置选项卡
        3. 4.2.2.3 寄存器选项卡
        4. 4.2.2.4 结果数据选项卡
      3. 4.2.3 电流检测工作原理
        1. 4.2.3.1 详细设置
      4. 4.2.4 EVM USB 直接通信
        1. 4.2.4.1 标准 USB 读写操作
        2. 4.2.4.2 通过 USB BULK 通道采集数据
      5. 4.2.5 PAMB 兼容性
  6. 5电路
    1. 5.1 电流检测 IC
    2. 5.2 输入信号路径
    3. 5.3 数字电路
  7. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
GUI 至 EVM 连接

若要将 GUI 连接至 EVM,请按照以下步骤操作:

  1. 按照Topic Link Label4.2.1.3.1 所述设置和启动 GUI。
  2. 进行检查以确保 EVM 已连接到 GUI,然后关闭 README.md 文件页面来启动连接。如果连接成功,GUI 左下角附近应该会显示 Hardware Connected 文本。
    GUID-76DC1E22-C3FF-4D35-80D3-85BA98524A4C-low.png图 4-6 硬件已连接
    1. GUI 的左上方附近应该还会显示一个绿色指示器以及器件类型和文本 DEVICE CONNECTED。
      图 4-7 器件已连接
    2. 如果 GUI 中未显示 Hardware Connected 和 DEVICE CONNECTED 文本,请长按 EVM 上的 RESET 按钮来重试。
      1. 如果该选项不起作用,请检查 Options > Serial Port 下的其他硬件 COM 端口。
        图 4-8 更改串行端口
    3. 如果硬件仍然没有连接,请确保使用的 GUI/EVM 组合正确无误。
      1. 如果使用的 GUI/EVM 组合正确,可能需要对 SCB 固件重新编程,如Topic Link Label4.2.1.2.1 所述。
      2. 很多连接问题都可以通过以下其中一个方法得到解决:
        1. 在 EVM 与 SCB 彼此连接的情况下,长按 EVM 上的 RESET 按钮。
          • 刷新 GUI 有时也可以帮助解决此问题。
        2. 将 EVM 连接到其他 USB 端口。
          • 避免使用长电缆和 USB 集线器。
          • 如果使用的是台式 PC,可尝试使用机箱背面的 USB 端口。