ZHCUA92F May   2022  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1前言:使用前必读
    1. 2.1 Sitara MCU+ Academy
    2. 2.2 如果您需要协助
    3. 2.3 重要使用说明
  6. 2套件概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
      1. 3.3.1 主要特性
      2. 3.3.2 组件标识
      3. 3.3.3 功能框图
    4. 3.4 器件信息
    5. 3.5 BoosterPack
    6. 3.6 合规性
    7. 3.7 安全性
  7. 3电路板设置
    1. 4.1 电源要求
      1. 4.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 4.1.2 电源状态 LED
      3. 4.1.3 电源树
    2. 4.2 按钮
    3. 4.3 引导模式选择
  8. 4硬件说明
    1. 5.1  功能框图
    2. 5.2  GPIO 映射
    3. 5.3  复位
    4. 5.4  时钟
    5. 5.5  存储器接口
      1. 5.5.1 QSPI
      2. 5.5.2 电路板 ID EEPROM
    6. 5.6  以太网接口
      1. 5.6.1 以太网 PHY #1 - CPSW RGMII/ICSSM
      2. 5.6.2 以太网 PHY #2: CPSW RGMII/ICSSM
      3. 5.6.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
    7. 5.7  I2C
    8. 5.8  工业应用 LED
    9. 5.9  SPI
    10. 5.10 UART
    11. 5.11 MCAN
    12. 5.12 FSI
    13. 5.13 JTAG
    14. 5.14 测试自动化接头
    15. 5.15 LIN
    16. 5.16 MMC
    17. 5.17 ADC 和 DAC
    18. 5.18 EQEP 和 SDFM
    19. 5.19 EPWM
    20. 5.20 BoosterPack 接头
    21. 5.21 引脚多路复用映射
  9. 5EVM 修订版本设计更改
    1. 6.1 修订版 A 设计更改
  10. 6硬件设计文件
  11. 7参考资料
    1. 8.1 参考文档
    2. 8.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  12.   商标
  13. 8修订历史记录

复位

图 4-2 展示了 AM263x LaunchPad 的复位架构

 复位架构图 4-2 复位架构

AM263x LaunchPad 具有以下复位:

  • PORz 为上电复位
  • WARMRESETn 为热复位

 PORz 复位信号树图 4-3 PORz 复位信号树

PORz 信号由 3 路输入与门驱动,后者会在以下情况下生成主域上电复位:

  • 3.3V 降压转换器 (TPS62913) 电源正常输出因输出电压低于电源正常阈值而被驱动为低电平时。
  • 1.2V 降压转换器 (TPS62912) 电源正常输出因输出电压低于电源正常阈值而被驱动为低电平时。
  • 按下用户按钮 (SW2) 时。
  • P 沟道 MOSFET 栅极的信号为逻辑低电平,这会导致 PMOS 的 V_GS 小于零,因此 PORz 信号会连接到 PMOS 漏极,而后者会直接连接到地。可为 PMOS 栅极生成逻辑低电平输入的信号包括:
    • 来自测试自动化接头的 TA_PORZ 输出
    • 来自任一 BoosterPack 站点的 BP_PORZ 输出。

PORz 信号连接到:

  • AM263x SoC PORz 输入
  • BOOTMODE 状态驱动器的输出使能输入
    • RC 滤波器在 GND 与 3.0V 电源之间产生 1ms 的延迟,以便 SOP 状态驱动器的输出使能输入保持低电平的时间超过 PORz 取消置位后所需的 SOP 保持时间。

借助测试自动化 PORz 覆盖接头,可在安装了跳线的情况下将 TA_GPIO3 保持为低电平。因而能够从测试自动化接口进行引导模式控制。

 WARMRESETn 复位信号树图 4-4 WARMRESETn 复位信号树

WARMRESETn 信号会在以下情况下生成主域热复位:

  • 按下用户按钮 (SW3) 时。
  • 测试自动化接头输出逻辑低电平信号 (TA_RESETz)到 P 沟道 MOSFET 栅极,导致 PMOS 的 V_GS 小于零,因此 RESETz 信号会连接到直接与接地连接的 PMOS 漏极。

WARMRESETn 信号连接到:

  • AM263x SoC WARMRESETN 输出
  • 按下按钮+ PMOS 逻辑生成的 RESETN_PB 信号
  • 通过 2 路输入与门的 Micro SD 负载开关控制输入以及 AM263x SoC 驱动 GPIO 信号 (GPIO122)
  • 两个以太网 PHY 的复位输入

AM263x LaunchPad 还具有 SoC 的外部中断 INT1,以下情况下会发生该中断:

  • 按下用户按钮 (SW4) 时。
  • 测试自动化接头输出逻辑低电平信号 (TA_GPIO1)到 P 沟道 MOSFET 栅极,导致 PMOS 的 V_GS 小于零,因此 INTn 信号会连接到直接与接地连接的 PMOS 漏极。