ZHCUA92F May   2022  – January 2026

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1前言:使用前必读
    1. 2.1 Sitara MCU+ Academy
    2. 2.2 如果您需要协助
    3. 2.3 重要使用说明
  6. 2套件概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
      1. 3.3.1 主要特性
      2. 3.3.2 组件标识
      3. 3.3.3 功能框图
    4. 3.4 器件信息
    5. 3.5 BoosterPack
    6. 3.6 合规性
    7. 3.7 安全性
  7. 3电路板设置
    1. 4.1 电源要求
      1. 4.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 4.1.2 电源状态 LED
      3. 4.1.3 电源树
    2. 4.2 按钮
    3. 4.3 引导模式选择
  8. 4硬件说明
    1. 5.1  功能框图
    2. 5.2  GPIO 映射
    3. 5.3  复位
    4. 5.4  时钟
    5. 5.5  存储器接口
      1. 5.5.1 QSPI
      2. 5.5.2 电路板 ID EEPROM
    6. 5.6  以太网接口
      1. 5.6.1 以太网 PHY #1 - CPSW RGMII/ICSSM
      2. 5.6.2 以太网 PHY #2: CPSW RGMII/ICSSM
      3. 5.6.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
    7. 5.7  I2C
    8. 5.8  工业应用 LED
    9. 5.9  SPI
    10. 5.10 UART
    11. 5.11 MCAN
    12. 5.12 FSI
    13. 5.13 JTAG
    14. 5.14 测试自动化接头
    15. 5.15 LIN
    16. 5.16 MMC
    17. 5.17 ADC 和 DAC
    18. 5.18 EQEP 和 SDFM
    19. 5.19 EPWM
    20. 5.20 BoosterPack 接头
    21. 5.21 引脚多路复用映射
  9. 5EVM 修订版本设计更改
    1. 6.1 修订版 A 设计更改
  10. 6硬件设计文件
  11. 7参考资料
    1. 8.1 参考文档
    2. 8.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  12.   商标
  13. 8修订历史记录

时钟

AM263x SoC 需要一个 25MHz 时钟输入用于 XTAL_XI。AM263x LaunchPad 采用 25MHz 晶体作为 SoC 时钟源。该 LaunchPad 还具有两个板载 25MHz 晶体来提供以太网 PHY 时钟信号。SoC 时钟信号输出 CLKOUT0 可以用作以太网 PHY #1 的时钟源,方法是将为 XTAL_XI 和 XTAL_XO 安装的电阻器从 25MHz 以太网 PHY #1 晶体上移除,并为 CLKOUT0 信号安装合适的电阻,使其路由到以太网 PHY 上 XI 引脚。

以太网 PHY #1 时钟信号输出 ETH1_CLKOUT 可以用作以太网 PHY #2 的时钟源,方法是将为 XTAL_XI 和 XTAL_XO 安装的电阻从 25MHz 以太网 PHY #2 晶体上移除,并为 ETH1_CLKOUT 信号安装合适的电阻,使其路由到以太网 PHY #2 上 XI 引脚。

该 LaunchPad 还需要一个 16MHz 时钟源来用于 XDS110,以便提供 UART-USB JTAG 支持。

 AM263x LaunchPad 时钟树图 4-5 AM263x LaunchPad 时钟树