ZHCUA00 January   2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 套件内容
  4. 2EVM 硬件
    1. 2.1 穿孔
    2. 2.2 子稳压器
    3. 2.3 逻辑电平转换器
    4. 2.4 编程接头
    5. 2.5 BSL 按钮
    6. 2.6 状态 LED
  5. 3软件下载
    1. 3.1 dev.ti.com 上的实时软件
    2. 3.2 从 dev.ti.com 下载
  6. 4软件
    1. 4.1 “Home”选项卡
    2. 4.2 “Data Capture”选项卡
    3. 4.3 “Registers”(寄存器)选项卡
    4. 4.4 “EEPROM”选项卡
  7. 5原理图、电路板布局布线和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 印刷电路板 (PCB)
    3. 5.3 物料清单

“EEPROM”选项卡

EEPROM 选项卡通过 TMP1826 器件中的 ScratchPad-2 寄存器与用户 EEPROM 进行交互。

  • 读取块:要查询 EEPROM 的内容,请输入地址范围,然后点击 Read EEPROM。检索到的数据将显示在右侧的预览区域。请注意,ScratchPad-2 是要提交到 EEPROM 的数据的缓冲区,因此只能读回对 ScratchPad-2 的最后一次写入。当使用“Read ScratchPad-2”命令时,其他地址将以 0xFF 响应。
  • 写入块:可以将单个 8 字节块写入 ScratchPad-2,或将其写入并立即提交到 EEPROM。
  • 文件操作:
    • 点击 Read File,可将一个 CSV 文件加载到右侧的预览区域中。TI 建议在点击 Write EEPROM From File 按钮之前验证已编辑文件的读回。
    • 点击 Save File,可将显示在右侧的当前预览保存到一个 CSV 文件中。TI 建议保存预览并编辑生成的文件。
    • 点击 Write EEPROM From File,可在执行必要的“Write ScratchPad-2”和“EEPROM Copy (Commit)”命令时将一个 CSV 文件加载到预览中。
GUID-20220114-SS0I-CGJM-XL8T-FCMZCQXZMWMV-low.png图 4-4 EEPROM.