ZHCU802B August 2020 – March 2026 TMS320F280040-Q1 , TMS320F280040C-Q1 , TMS320F280041 , TMS320F280041-Q1 , TMS320F280041C , TMS320F280041C-Q1 , TMS320F280045 , TMS320F280048-Q1 , TMS320F280048C-Q1 , TMS320F280049 , TMS320F280049-Q1 , TMS320F280049C , TMS320F280049C-Q1
在此示例中,为 CPU1 (+ CLA) 和 CPU2 各分配了两个闪存组以供使用:
每个内核都有一个“活动”和“非活动”闪存组,用于指定复位时执行的最新固件。发生 LFU 时,CPU2 对 CPU1 和/或 CPU2 的非活动闪存组进行编程,更新该闪存组的元数据,以指示在 FWU 引导模式下要在复位时解码的最新固件版本(由引导 ROM 提供)(有关更多信息,请参阅节 7.1.3)。
CPU1 使用 FWU 引导模式跳转到活动闪存组。然后,在 CPU2 退出复位之前,CPU1 应用程序将 MCAN 外设、CPU1 非活动闪存和 CPU2 活动/非活动闪存组分配给 CPU2,并使用 FWU 引导模式引导 CPU2。完成这些步骤后,CPU2 可以根据主机通过 MCAN 发送的请求执行 LFU。
图 7-2 展示了 LFU 架构。