ZHCT379 March   2023

 

  1. 1引言
  2. 2具有有源钳位的 PSFB 转换器
  3. 3有源钳位支路设计注意事项
  4. 4总结
  5. 5参考文献

有源钳位支路设计注意事项

在 PSFB 中实现有源缓冲器时,变压器绕组电流将不再像输出电感器电流那样在有效占空比 (Deff) 周期 (TS)(非零输出绕组电压周期)期间单调上升。这是因为有源缓冲电容器的能量还会参与使输出电感器通电,而不仅仅依赖于输入侧的能量传输。非单调电流斜坡特性可能会使峰值电流模式控制变得困难,因为输入或变压器绕组电流通常用于峰值电流检测,而输入或变压器绕组电流较高并不一定表明占空比较大。

为了在电流单调上升时进行峰值电流检测,我们必须确保在整个工作电压和负载范围内,DeffTS 始终大于完成电流秒平衡的持续时间 – DCSBTS。由于具有较大 Deff 的 PSFB 有望实现高效率,因此 PSFB 通常设计为在中高负载条件下具有较大 Deff,并且预计 Deff >> DCSB。在轻负载条件下,转换器应在不连续导通模式下运行,其中 Deff 将小于连续导通模式下的 Deff(在相同的输入/输出电压条件下)。为了使 DeffTS 即使在轻负载条件下也大于 DCSBTS,我们已实现了基于负载电流的降频控制。

DCSBTS 的持续时间成为峰值电流模式控制的一个重要因素。完成电流秒平衡需要多长时间,现在成为一个重要却难以回答的问题。要回答这个问题,您需要计算流经有源钳位支路的电流。

假设 VCL 为常量且 Lm = ∞,则Equation 2 将占空比损耗周期(VSEC = 0 且 iSR1 和 iSR2 正在换流的周期)期间的整流器电流变化率表示为:

Equation2. ∆ i S R ∆ t =   N p N S V L r L r =   N S N P V I N -   V C L N S N P 2   L r

其中 VLr 是 Lr 两端的电压。

Equation 3 计算输出电感器电流的变化率:

Equation3. ∆ i L O ∆ t =   V C L -   V O U T L o

利用Equation 2 和Equation 3 以及基尔霍夫电流定律,Equation 4 计算有源钳位电流的变化率:

Equation4. ∆ i C L =   ∆ i S R -   ∆ i L o =   N S N P   V I N -   V C L N S N P 2   L r -   V C L -   V O U T L O   ∆ t

由于 VCL ≈ VIN x NS/NP [3],因此您只需将总有源钳位支路传导时间作为Equation 4 中的 Δt,即可求解 ΔiCL。但是,您仍需要知道 iCL 的峰值,才能计算 iCL 均方根 (RMS) 值。如图 3 所示,如果在时间 t2 时 iSEC = iLo(在将 Coss 充电至 VCL 后),而在时间 t3 时 iSEC = iSR(开始对 CCL 充电),则Equation 5 可推导出 iCL,peak 值为:

Equation5. i C L , p e a k =   ∆ i C L   |   t 3 - t 2 =   i C L | t 3 =   i S R -   i L O t 3 -     i S R -   i L O t 3 =   i S E C | t 3 -   i S R | t 2 =   ∆ i S E C | t 3 - t 2 - 2 i S R S | t 2   ≈ -   2 i S R S | t 2
GUID-20221116-SS0I-HFQW-Q11Q-97CNVNRBGRRZ-low.png图 3 有源钳位电流传导周期的主要波形。

通过Equation 6 将 t2 处的 iSR2 值推导为:

Equation6. i S R 2 | t 2 =   V I N L r N P N S -   t 2 -   t 1

假设 iSR2 电流从 t0 到 t2 的递减速率相同,则Equation 7 推导出 t2-t1 的持续时间为:

Equation7. t 2 -   t 1 =   2 C O S S   N S V C L   L r N P   V I N

由于 CL 需要保持电流秒平衡,因此面积 A1 和 A3 之和将等于面积 A2。

如Equation 7 所示,SR Coss 控制有源钳位支路上的峰值电流。如果您选择低 Coss SR FET,则有源钳位支路 RMS 电流会更低,从而有助于提高转换器效率。

以下是设计具有有源缓冲器的 PSFB 转换器时的一些设计指南:

  • 为避免 CCL 能量回流到初级侧,QCL 必须仅在占空比损耗持续时间之后才导通。
  • 当体二极管仍在为 ZVS 传导电流时,必须导通 QCL。
  • 较长的 QCL 导通时间会降低 VCL 和 SR 电压应力,但 QCL RMS 电流会增加。
  • 较低的 SR Coss 不仅有助于降低有源钳位支路 RMS 电流,还有助于降低 SR 电压应力。

有源钳位方法不限于全桥整流器;它适用于其他类型的整流器,例如倍流器 [4] 或中心抽头整流器。图 4 所示为中心抽头整流器上带有有源钳位的 PSFB 转换器,在具有有源钳位、功率密度大于 270W/in3 的 3kW 相移全桥参考设计中实现。

GUID-20221116-SS0I-Z5WX-KVJ2-JBWRTZ2BJPB2-low.svg图 4 中心抽头整流器上带有有源缓冲器的 PSFB 转换器。

如图 5 所示,使用双有源钳位支路可将 SR 电压应力钳制在 40V 以下,负载电流为 250A 时的钳位损耗可忽略不计(导通损耗非常小)。

GUID-20221116-SS0I-KSRL-DX3P-BSC6RG5LTVB5-low.png图 5 具有中心抽头整流器和有源缓冲器的 PSFB 转换器在 12V/3kW 输出下的稳态波形。