ZHCT366 March   2022 LM25149-Q1

 

  1. 1引言
  2. 2AEF 补偿
  3. 3AEF 阻尼
  4. 4同时具有补偿和阻尼特性的 AEF 性能
  5. 5结论
  6. 6参考文献
  7. 7相关网站
  8. 8重要声明

AEF 补偿

图 2-1(a) 显示了一个无补偿的 AEF。在图 2-1 中,VS 是噪声源,ZS 是内部阻抗,ZL 是线路阻抗稳定网络或电源的阻抗,Cin 是电源转换器的输入电容器,L 是差模电感器,Csense 和 Cinj 是感应电容器和注入电容器,RDC_fb 为 Op_amp 提供直流反馈,Cpara 是电源布线和接地之间的寄生电容。

作为一个基于运算放大器的反馈电路,图 2-1(a) 中的 AEF 会变得不稳定,进而导致运算放大器饱和。在这种情况下,AEF 的性能会受到显著影响,并且 AEF 可能会消耗更多功率并在系统中注入额外的噪声 [3]。由于运算放大器的负载网络很复杂,图 1a 中的 AEF 在低频和高频下都会不稳定。

在低频(例如在 10 kHz 与 50 kHz 之间)下,环路增益的相位会变为正 180 度,系统会变得不稳定,造成这种问题的主要原因是 Cinj 与 L 以及 Csen 与 RDC_fb 形成了分压器。低频补偿的一种方法是添加 Rcomp 和 Ccomp 与 RDC_fb 并联,如图 2-1(b) 所示。Ccomp 通过使反馈网络在低频下具有容性来进行低频补偿。Rcomp 用于确保 AEF 的性能。此外,转换器的输入端通常用电解电容器来存储能量并确保转换器稳定。电解电容器的等效串联电阻 (ESR) 也有助于提高低频稳定性。

图 2-1 无补偿的 AEF (a);有补偿的 AEF (b)。

在高频下,运算放大器和 Cpara 的输出阻抗会产生一个极点,造成环路增益的相位滞后。此外,运算放大器通常具有低频极点。因此,环路增益在高频下将具有两个极点且其相位接近负 180°,这会导致在高频下不稳定。Rcomp1 和 Ccomp1图 2-1(b) 中)用于高频补偿,大小为 100 nF 和 0.5Ω。Rcomp1 和 Ccomp1 可以增加高频下环路增益的相位,使系统具有足够的相位裕度来保证高频稳定性。在某些应用中,高频陶瓷电容器(例如 10 nF 或 100 nF)对于高频噪声过滤或对于保护电路(例如用于反向保护的智能二极管)而言是必不可少的。在此类情况下,有几种方法可以保持高频稳定性:

  • 在检测/注入节点和高频陶瓷电容器之间插入铁氧体磁珠以将它们解耦。
  • 添加与高频电容器串联的小电阻器以进行补偿。
  • 将高频电容器放置在远离 AEF 的位置,因为陶瓷电容器和印刷电路板布线的 ESR 和等效串联电感 (ESL) 也有助于提高高频稳定性。

总体而言,必须确保检测/注入节点对地的阻抗不受高频(10 MHz 至 50 MHz)电容控制。