ZHCSZ16A October 2025 – August 2026 BQ25692-Q1
PRODUCTION DATA
该器件内置安全计时器,可防止因电池状况异常导致充电周期延长。用户可以通过 I2C(CHG_TMR 位)对快速充电安全计时器进行编程。当安全计时器到期时,故障寄存器 CHG_TMR_STAT 位被设置为 1,并且一个 INT 脉冲被置为有效以发送至主机。通过清除 EN_CHG_TMR 位来禁用安全计时器功能。
在输入电压、输入电流或热调节期间,安全计时器以半时钟速率计数,因为实际充电电流可能低于编程设置。例如,如果充电器在整个充电周期内处于输入电流调节状态 (IINDPM_STAT=1),并且安全计时器被设置为 5 小时,则计时器将在 10 小时后到期。设置 EN_TMR2X = 0 以禁用半时钟速率功能。
在禁用充电的故障期间,计时器暂停。一旦故障消失,安全计时器就会恢复。如果充电周期停止并再次启动,计时器将复位(切换 CE 引脚或 EN_CHG 位会重新启动计时器)。
当 VBAT < VBAT_LOWV 时,预充电安全计时器运行。使用 PRECHG_TMR 位将计时器持续时间编程为 30 分钟或 2 小时。在暂停和计数复位方面,预充电安全计时器和快速充电安全计时器遵循相同规则。然而,预充电安全计时器不受 EN_TMR2X 位的影响,始终计数固定时间(30 分钟或 2 小时)。当 EN_PRECHG 位为 0 时,预充电安全计时器被禁用。