ZHCSYV6 September 2025 LM51770-Q1
PRODUCTION DATA
LM51770-Q1 高侧和低侧栅极驱动器具有短传播延迟、频率相关的死区时间控制和低阻抗输出级,能够提供很大的峰值电流以及很短的上升和下降时间,从而有助于外部功率 MOSFET 以极快的速度进行导通和关断转换。如果布线长度未控制得当,极高的 di/dt 会导致无法接受的振铃。尽可能地减少杂散或寄生栅极环路电感是优化栅极驱动开关性能的关键,因为无论是与 MOSFET 栅极电容谐振的串联栅极电感,还是共源电感(栅极和功率回路常见),都会提供与栅极驱动命令相反的负反馈补偿,从而导致 MOSFET 开关时间延长。
从栅极驱动器输出(HO1 和 HO2)到高侧 MOSFET 相应栅极的连接需要尽可能短,从而减少串联寄生电感。以差分对形式将 HO1 和 HO2 以及 SW1 和 SW2 栅极迹线从器件引脚布线到高侧 MOSFET,从而通过减少环路面积来利用磁通抵消。
从栅极驱动器输出(LO1 和 LO2)到低侧 MOSFET 相应栅极的连接需要尽可能短,从而减少串联寄生电感。以差分对形式将 LO1 和 LO2 以及 PGND 栅极迹线从器件引脚布线到低侧 MOSFET,从而通过减少环路面积来利用磁通抵消。
尽可能缩短从 VCC、HB1 和 HB2 引脚通过其各自电容器的电流环路路径,因为这些电容器会提供高瞬时电流。