ZHCP231 April   2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1 简介
  4. 2 PSFB 工作原理
  5. 3 PSFB 输出整流器
  6. 4 PSFB 的钳位选项
  7. 5 PSFB 控制
  8. 6 同步整流器运行模式
  9. 7 轻负载管理选项
  10. 8 PSFB 设计示例
  11. 9 结论
  12. 10其他资源

简介

如今的功率转换系统要求高效率、高功率密度和更轻的重量。在电信、服务器和 PC 应用领域,一直由 80 Plus 认证计划来定义高效电源标准,至今已超过·15 年。近期,开放计算项目 (OCP) 发布了适用于服务器电源单元 (PSU) 的 M-CRPS 规范,该规范要求的效率甚至高于 80 Plus,如表 1 所示。

表 1 80 Plus Titanium 230V 内部冗余 PSU 和 M-CRPS 的效率要求。
以下负载下的效率 10% 负载 20% 负载 50% 负载 100% 负载 注释
80 Plus Titanium 90% 94% 96% 91% 230VAC 输入时
M-CRPS (<2,500W) 90% 94% 96% 92% 240VAC 输入时
M-CRPS (≥2,500W) 90% 94% 96% 94% 240VAC 输入时

PSU 之所以需要更高的效率,部分原因源自对节能数据中心的需求。在投入使用不足十年的数据中心中,电源使用效率 (PUE) 约为 3,PUE 在方程式 1 中定义为:

方程式 1. P U E = T o t a l _ D a t a c e n t e r _ P o w e r A c t u a l _ I T _ P o w e r

PUE 越低,数据中心的效率越高。

图 1 和图 2 展示了两个数据中心的功耗细分情况,二者的 PUE 分别等于 3 和 1.25。对于 PUE 等于 3 的数据中心,由于数据中心总功耗中很大一部分用于为冷却系统供电,因此提高服务器 PSU 效率肯定有助于降低所需的冷却功耗,从而降低 PUE 和提高效率。

GUID-20240203-SS0I-FLSG-8TPN-TCHC4MGTPRDV-low.svg图 1 数据中心 (PUE = 3) 功耗细分。
GUID-20240203-SS0I-4ZWS-9SB5-LSTVPCZLZMSM-low.svg图 2 数据中心 (PUE = 1.25) 功耗细分。

鉴于人工智能 (AI) 和边缘计算的兴起,以及摩尔定律的延续,不仅必须要提高效率,而且服务器 PSU 还要以更小的占用空间提供更大的功率。由于每处理单元的晶体管数量呈指数级增长,因此包括 CPU 和图形处理单元 (GPU) 在内的服务器负载需要的功率大幅增加。在服务器机架尺寸保持不变的情况下,服务器 PSU 必须具有更高的功率密度,才能满足服务器负载功率需求。

高功率密度也是汽车和航天应用的要求之一,因为更轻的重量意味着运输载体将具有更高的能效。

在 PSU 内部,减轻重量的一种方法是增加转换器开关频率,进而降低磁伏秒,最终减小其尺寸。图 3 绘制了变压器体积与开关频率的关系图。对于直流/直流转换器开关频率为 500kHz 的车载充电器,其变压器体积不到 100kHz 变压器的一半。

GUID-20240203-SS0I-SJQN-RHHH-RLBVCLFVFBWQ-low.jpg图 3 变压器体积与开关频率之间的关系。

由于目标是在不牺牲效率的情况下实现更高的功率密度,因此必须在 PSU 中引入软开关,以减少开关损耗。硬开关转换器最初应用于开关模式电源,该电源在金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 导通瞬态时会发生电流和电压重叠,如图 4 所示。更高的开关频率意味着更频繁的硬开关瞬态,从而会造成更多开关损耗。虽然可以通过增大导通速度来降低开关损耗,以便减小重叠区域,但更高的电压变化压摆率会导致更高的噪声和电磁干扰水平。另一方面,通过允许负漏源电流在栅极电压升高之前释放 MOSFET 输出电容器 (COSS) 电压,的确会实现软开关导通,如图 5 所示。由于在 MOSFET 导通瞬态时没有电流和电压重叠,因此不会产生导通开关损耗,从而使 PSU 能够在高开关频率下运行,同时保持高效率。

GUID-20240208-SS0I-KQXB-H05F-0NBV37LRGW0J-low.jpg图 4 MOSFET 硬开关导通瞬态。
GUID-20240203-SS0I-2Q7Q-XBNM-QVDBNDL6ZZRX-low.jpg图 5 MOSFET 软开关导通瞬态。

同一拓扑在不同的控制方法下,可能会在 MOSFET 开关瞬态时产生不同的行为。我们以图 6 ‌中的全桥转换器为例。如果使用脉宽调制 (PWM) 控制来运行全桥转换器,则转换器会在 MOSFET 导通瞬态时表现出硬开关行为;MOSFET 漏源电流会在导通瞬态时从正电流开始。

图 7 显示了最高有效硬开关全桥转换器 MOSFET 电压和电流波形,其中非零电压和电流在开关瞬态时重叠,以绿色虚线圆圈突出显示。当使用两个输入桥臂间的相移控制来运行全桥转换器时,MOSFET 导通瞬态期间的负漏源电流将避免非零电压电流重叠以实现软开关,如图 8 所示。

GUID-20240201-SS0I-TCGX-H4ZS-JQ34V2C6M6ZQ-low.jpg图 6 全桥转换器。
GUID-20240203-SS0I-ZQBV-2K88-BDHM5HKFNZXZ-low.jpg图 7 硬开关全桥 MOSFET 电流和电压。
GUID-20240203-SS0I-W2GR-WVRT-9W3T4MSVCRBG-low.jpg图 8 PSFB MOSFET 电流和电压。

PFSB 转换器、电感-电感-电容 (LLC) 串联谐振转换器 (SRC) 和双有源电桥 (DAB) 转换器均可实现软开关,但各自具有不同的特性。LLC-SRC 使用频率调制进行电压调节,而 PSFB 和 DAB 都使用固定开关频率的相移控制进行电压调节。LLC-SRC 是三者中唯一可在输出整流器上实现软开关的转换器;在大多数情况下,它的峰值效率通常高于 PSFB 或 DAB。

但是,对于具有宽输入或输出范围的应用来说,LLC-SRC 并不是一个好选择。为了使 LLC-SRC 涵盖宽输入或输出范围,您必须降低变压器磁化电感和谐振电感之比,而这将导致效率降低。PSFB 和 DAB 可以凭借宽有效占空比 (Deff) 范围覆盖宽输入或输出范围,而不会造成 LLC-SRC 那样大的效率降低后果。此外,PSFB 的峰值电流模式控制比 LLC-SRC 的电流模式控制更成熟,可快速响应负载瞬态。在要求快速瞬态响应的应用中,PSFB 也是首要选择。PSFB 应用包括具有快速负载瞬态的边缘 AI 和边缘计算服务器 PSU,以及电池充电器应用,包括具有宽输入和输出范围的 400V、800V 至 12V 电动汽车功率转换系统。

在本主题中,我们将介绍 PSFB 的基本原理,包括运行原理、整流器选项、钳位选项和不同类型的控制,还会提供一个设计示例。