ZHCP231 April 2024
PSFB 可以在其初级侧开关上实现软开关,并产生干净的 FET 漏源电压 (VDS) 波形,而不出现太多的电压振铃。但是,PSFB 输出整流器寄生电容将会与变压器绕组的串联电感产生谐振,进而产生高整流器电压应力。
以图 18 中带全桥同步整流器的 PSFB 为例。同步整流器 VDS 电压将具有较大的振铃,FET 输出电容的建模如图 19 所示。振铃峰值可高达 2VIN × NS/NP。为了降低整流器电压应力,从而使用较低的漏源导通电阻 (RDS(on)) FET 以获得更高的效率,您可能需要对整流器电压应力进行钳位。一种选择是应用无源钳位电路,以便吸收电压振铃中的部分能量。图 20 显示了应用于 PSFB 的无源钳位选项。图 21 显示了在输出级增加一个电阻器-电容器二极管如何可以大幅降低整流器电压应力。钳位电容器 (Ccl) 的电容需要足够大,才能被视为理想的电压源,以便对整流器电压应力进行有效钳位。Ccl 由钳位二极管充电,并在 Rcl 上耗散其能量。方程式 4 计算将整流器电压钳位在目标钳位电压电平 (VCP) 所需的钳位电阻器 (Rcl) 电阻:
其中 Vd = VIN × NS/NP,fSW 是 PSFB 开关频率。
方程式 5 计算钳位电阻器的功耗:
如方程式 4 和方程式 5 所示,VCP 越低,需要的 Rcl 越低,Rcl 功耗越高。
图 18 带同步整流器的 PSFB。
图 19 输出整流器上无电压钳位的 PSFB 的波形。
图 20 带无源钳位的 PSFB。
图 21 带无源钳位电路的 PSFB 的波形(用实线表示)。PSFB 依靠与变压器绕组串联的电感器中存储的能量来实现软开关。但是,电感器将会与整流器寄生电容器产生谐振,从而产生高整流器电压应力。如果可以减小变压器串联电感器的电感,就可以降低整流器电压应力。初级钳位(如图 22 所示)可以通过添加两个二极管来使用更小的串联电感器,变压器串联电感器放置在半桥 FET 桥臂和钳位二极管之间。这样一来,唯一的变压器串联电感器将是变压器漏电感器。
图 23 展示了有无初级钳位两种情况下的 PSFB 波形。LS 设置为 3.5µH,漏电感 (Llk) 设置为 0.5µH。在初级侧具有二极管钳位的情况下,可以回收 LS 中的能量,并使之留在初级侧。输出整流器寄生电容器将只与 Llk 产生谐振,从而显著降低输出整流器电压应力。在具有初级钳位的 PSFB 中,由于需要分立式电感器 LS 来保持小 Llk 软开关,因此功率密度可能比采用另一种钳位方法的 PSFB 低。
图 22 带初级钳位的 PSFB。
图 23 带(实线)和不带(虚线)初级钳位电路的 PSFB 的波形。使用图 24 中所示的有源钳位,而不在钳位电阻器(如无源钳位)上消耗功率或添加分立式电感器(如初级钳位),有助于同时优化尺寸和效率。由电容器 (CCL) 和 MOSFET (QCL) 形成的有源钳位桥臂 (ACL) 会被插入到输出电感器之前。当输出绕组电压变为非零时,能量将从初级绕组转移到次级绕组,以便将输出电感器通电,还会通过 QCL 体二极管传导电流以对 CCL 充电,即使 QCL 未导通也是如此。在 QCL 体已传导电流后将其导通,将在 QCL 上确保零电压开关 (ZVS)。重要的是,必须在电流极性变化之前导通 QCL,以便在 DeffTS 开始时,在 CCL 上完成电流秒平衡(或电荷平衡)。
图 25 显示,同步整流器电流以及变压器绕组电流上存在非单调电流,这可能会给峰值电流模式控制带来挑战,因为在有效占空比期间,峰值电流模式控制通常需要变压器电流上出现单调电流上升。QCL 只需导通足够长时间,使有源钳位电流秒平衡按照预期发挥作用,即可将输出整流器电压钳位到 CCL 电压 (VCL)。QCL 不需要在整个 DeffTS 期间内导通,只需在相对较短的时间段内导通。
因此,我们建议将 QCL 设置为具有固定导通时间(DACLTS = 常量),同时确保 DeffTS 始终大于特定的持续时间,即在整个工作电压和负载范围条件下完成电流秒平衡所持续的时间 (DCSBTS)。由于 DeffTS 大于 DCSBTS,因此当变压器电流单调上升时,将一直进行峰值电流检测。通常,PSFB 设计为在中高负载下具有较大的 Deff,在这种情况下,Deff >> DCSB 符合预期。在轻负载下,转换器通常在不连续导通模式下运行,此时 Deff 将小于连续导通模式下的 Deff(在相同的输入/输出电压条件下)。
为了使 DeffTS 即使在轻负载下也大于 DCSBTS,可以实现降频控制或突发运行。重要的是,必须仅在占空比损耗周期结束后导通 QCL;否则,存储在 CCL 中的能量会转储回初级侧,对同步整流器造成过应力,并可能损坏元件。CCL 需要足够大,才能被视为理想的电压源,以便有效地降低同步整流器电压应力。因此,必须确保 CCL 的选择满足方程式 6 中表示的不等式:
假设 CCL 上的电压纹波为零,可以将整流器电压钳位到 VINNS/NP,即没有任何钳位电路情况下电压应力的一半。有源钳位不会耗散功率电阻器上的振铃能量,而是作为无损缓冲器在 LC 谐振回路中循环能量。因此,在相同规格下,与带无源钳位的 PSFB 相比,带有源钳位的 PSFB 上预计转换器效率更高。
同步整流器 COSS 将控制 ACL 上的峰值电流。选择低 COSS 同步整流器 FET 意味着,ACL 均方根 (RMS) 电流较低,因此有助于提高转换器效率。
以下是设计带有源钳位的 PSFB 时的一些设计指南:
图 24 带有源钳位的 PSFB。
图 25 带有源钳位的 PSFB 的波形。