ZHCAG94 July   2026 BQ79616-Q1

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1BQ79616的反向唤醒基本原理
    1. 1.1 BQ79616 和BQ79600实现的反向唤醒的基本原理
    2. 1.2 BQ79616的OVUVOTUT功能
    3. 1.3 BQ79600实现反向唤醒的逻辑
  4. 2如何配置BQ79616和BQ79600以实现反向唤醒功能
    1. 2.1 BQ79616实现反向唤醒功能的配置
    2. 2.2 BQ79600实现反向唤醒功能的的配置
    3. 2.3 BQ79600和BQ79616在进入休眠前的其他配置
  5. 3基于EVM板的反向唤醒的测试
    1. 3.1 BQ79600运行在Sleep mode下的反向唤醒测试
    2. 3.2 BQ79600运行在Shutdown mode下的反向唤醒测试
  6. 4总结
  7. 5参考文档

总结

本文介绍了BQ79600和BQ79616组成的BMS是如何实现反向唤醒的。分别解释了两个芯片实现反向唤醒的工作逻辑。同时给出了具体的配置流程和对应的测试结果。想要使用BQ79600和BQ79616的反向唤醒的工程师可以理解其原理后,对应的稍微修改配置程序即可实现反向唤醒功能。