ZHCAG53 January   2026 DRV8231

 

  1.   1
  2.   摘要
  3. 1BDC驱动DRV8231的基本原理
  4. 2DRV8231 重启现象描述及 Test mode 分析
  5. 3Test mode解决办法及实测波形
  6. 4小结
  7. 5参考文献

DRV8231 重启现象描述及 Test mode 分析

我们得到使用 DRV8231 的客户反馈,在整机设备运行过程中,会出现电机卡死不动的现象,此时若设备重新掉电重启,故障可以恢复。但是在不同客户的应用中,整机掉电重启是很难实现的,如厨房油烟机,终端客户安装后,插头位置很高,不方便重复插拔,因此无论是终端客户还是芯片客户,这种解决方案都是无法接受的,所以我们需要帮助客户找到产生问题的原因并提供解决办法。

以如下案例为例,客户在使用 DRV8231 的过程发现,同一颗芯片的某次上电后,BDC 电机无法被驱动,并伴随低频噪声,整机掉电重启后问题可以被修复。由于电机出现低频噪声,所以首先怀疑 DRV8231 输出电流异常,抓取 OUT 输出电流波形如 图 2-2 所示,绿色波形为 VM 电压 15V,黄色波形为 BDC 电机电流波形,蓝色为 REF 波形,可以看到当负载电流达到 200mA 时,DRV8231 输出电流下降到零,3mS后,DRV8231 重新启动。

 DRV8231重启现象波形 图 2-1 DRV8231重启现象波形

根据电流波形反复重启的现象,怀疑与 DRV8231 的两个与电流相关的特性相关,一是 Itrip 控制特性,二是 OCP 过流保护特性。首先介绍和分析 Itrip 控制特性:

对于 Itrip 控制特性,DRV8231 内部通过固定增益 10 倍的 op-amp 采样 Rsense 电阻,与 Vref 引脚电压进行比较,来维持 ISEN 电压在 Vref 附近。简单来讲,DRV8231 通过控制 Rsense 电阻两侧的电压,来控制流过 BDC 电机的电流 Itrip[2]。

方程式 1. I t r i p = V r e f 10 * R s e n s e

BDC 电流在 tblank 时间内持续上升,tblank 后,直到电流达到 Itrip 才会关断两个上管,导通两个下管,进入慢衰减模式。Itrip 是通过 Vref 与 Rsense 外围硬件设置的,通过检查 PCB 板卡与原理图以及 REF 最终波形,发现 REF电压与 Rsense 电阻设置正确。Vref 通过 5V 以及 62kohm 和 220kohm 电阻分压,被设置为 1.1V,Rsense 为 2010 封装的 0.12ohm 电阻,Itrip 通过公式计算,应为 0.92A。并且,如果是误触发了Itrip,则重启时间应为 toff+tblank=25us+2us=27us。因此该重启现象与规格书描述并不统一。

 Itrip调制运行机制 图 2-2 Itrip调制运行机制

对于 OCP 过流保护特性,与 Itrp 不同,OCP 直接采样半桥中点电流给到内部控制核,当 BDC 电流的电流大于 Iocp=3.7A 且持续时间超过 tocp=1.5us,内部所有 FET 都会关断,tretry=3ms 后,重新驱动 BDC 电机,若过流故障还在则会循环往复如下 图 2-3 所示,与故障波形相似。

 OCP保护运行机制 图 2-3 OCP保护运行机制

根据以上对 Itrip 以及 OCP 的分析,排除了Itrip 导致的重启,但是故障波形与 OCP 波形相似,在时间尺度上,示波器抓到的重启时间与 OCP 重启时间 tretry 均为 3ms,但是在过流保护电流点上,Iocp 为 3.7A,示波器抓到的故障波形仅为 200mA。经过内部与 BU 确认,DRV8231 是进入了test mode,test mode 的目的是让芯片在出厂前或故障排查时,跳过正常工作流程,直接保护内部电路逻辑,方便检测是否存在制造缺陷或功能故障。而 DRV8231 的 test mode 会 OCP 保护点从 3.7A 降低到 200mA,与示波器抓到的现象相符。

与产品线讨论确认,DRV8231 有两种会影响输出的 test mode,如下 表 2-1 所示。在进入方法上,ns 级别的对 IN1与 IN2 的扰动即可进入 test mode,当 IN1 大于 7.5V 而 IN2 小于 7.5V 时,进入 TM_OCPLS 模式,此时 Iocp 会从 3.7A 降低到 200mA 左右;当 IN1 小于 7.5V 而 IN2 大于 7.5V 时,进入 TM_OTS 模式,此时输出电压均为高电平。在退出方法上,TM_OCPLS 可以通过修改软件,让 DRV8231 强制进入 sleep mode 从而退出 test mode,也可以通过重新上电来退出 test mode;但是 TM_OTS 模式只能通过重新上电来退出。

综上,该案例由于 OCP 电流从 3.7A 降低到了200mA 左右,并且在实验室通过 ESD 实验复现了该现象,可以确认 DRV8231 是在应用现场受到了外部干扰,进入了第一种 test mode,客户通过重新上电也成功退出了 test mode。但是对于第二种 test mode,仍有收到干扰进入,而无法通过软件退出的风险。

表 2-1 Test mode进入及退出方式
IN1>7.5 IN2>7.5V Test Mode 现象 退出方法
Yes No TM_OCPLS Iocp从3.7A降低到200mA,其他逻辑正常。 IN1:IN2=0:0进入sleep mode后,再正常驱动,即可退出test mode;或DRV8231重新上电退出test mode。
No Yes TM_OTS OUT输出始终为高。 仅可通过DRV8231重新上电退出test mode。